您好!
在ADA4530-1数据手册中写道:
TIA电路的保护电压标称值等于B电压,故而可以直接由B电压驱动保护环,而无需使用ADA4530-1保护环缓冲器。用这种方式实现保护环时,请勿连接保护环缓冲器输出(引脚2和引脚7)。
然而,在ADA4530-1R-EBZ中,引脚2和引脚7是连接到一起的。
我的问题是在TIA电路中引脚2和引脚7究竟是否能连接,另外,如果将保护环连接至GND是否会有影响?
多谢!
您好!
在ADA4530-1数据手册中写道:
TIA电路的保护电压标称值等于B电压,故而可以直接由B电压驱动保护环,而无需使用ADA4530-1保护环缓冲器。用这种方式实现保护环时,请勿连接保护环缓冲器输出(引脚2和引脚7)。
然而,在ADA4530-1R-EBZ中,引脚2和引脚7是连接到一起的。
我的问题是在TIA电路中引脚2和引脚7究竟是否能连接,另外,如果将保护环连接至GND是否会有影响?
多谢!
有几种玩法:
1. UG-865中,2脚和7脚都用到了,因为此时的guard ring连到了2脚和7脚。2脚和7脚都用到的原因,因为我们不知道客户会用评估板搭BUFFER还是TIA,所以评估板layout时考虑了兼容设计,2脚,7脚都用到了。其实就是芯片资料中的Figure 121和122的集合。注意此时的2脚和7脚跟GND没有直接连接。
2. 按芯片资料中的Figure 121或122来连接。
3. 如果是TIA电路,“TIA电路的保护电压标称值等于B电压,故而可以直接由B电压驱动保护环,而无需使用ADA4530-1保护环缓冲器。用这种方式实现保护环时,请勿连接保护环缓冲器输出(引脚2和引脚7)。”,此时保护环是要练到GND的,即B点电压。
十分感谢!回答的很详细!
但是还是有个小疑问,评估板中2脚7脚连起来了TIA电路也能正常使用,但为何datasheet中又声称请勿连接2,7?是否可以理解成2,7之间的连接不是必要的?
可以这么理解。
保护环如果不连接引脚7,怎么能形成环路把引脚8和输入信号包围起来?
保护环如果不连接引脚7,怎么能形成环路把引脚8和输入信号包围起来?