ADA4638-1作为电压跟随器,信号发生器作为输入,输出信号放大2倍

下图是ADA4638-1作为电压跟随器的电路,电源为正负7V。

用电压源作为输入时,输出电压正常,然而用信号发生器作为信号输入时,当信号为正弦1Vpp,1-10Hz时,跟随输出电压放大为2Vpp左右,并伴有明显的低通效果。

同时发现在输入端接上示波器时,输出端示波器显示信号正常,增益为1倍。

请问这是什么原因导致的?是信号发生器内有什么结构与跟随形成了什么特性吗?

Parents
No Data
Reply
  • 以前用Rigol的信号源,遇到过类似的问题过,设置信号源输出阻抗(50欧姆/1M之类的,记得是)。

    建议用交流耦合,看下电容左侧,信号源的实际输出的信号幅度(因为运放同向端阻抗理解成无穷大,示波器点过去会影响电路),再测跟随电路的输出电压,看还是1:1.

Children
No Data