Post Go back to editing

AD8421使用疑问

做了一个单电源供电的仪表放大器电路 放大+滤波 电路图如下:

使用时发现工作不是很正常,有如下几个问题:

1,ADA4841发烫,工作电流不正常,为20几mA

2,AD8421的输出电压直流偏置不是6V,而是6.5V左右,而且不稳定。但是REF引脚的输入是6V。

3,输入信号动态范围太小,AD8421放大量为10倍,但是输入300mVpp的时候就失真了。(所加信号不是差分信号,是信号源直接加的)

坛里的大神们可以探讨探讨!

Parents Reply Children
No Data