做了一个单电源供电的仪表放大器电路 放大+滤波 电路图如下:
使用时发现工作不是很正常,有如下几个问题:
1,ADA4841发烫,工作电流不正常,为20几mA
2,AD8421的输出电压直流偏置不是6V,而是6.5V左右,而且不稳定。但是REF引脚的输入是6V。
3,输入信号动态范围太小,AD8421放大量为10倍,但是输入300mVpp的时候就失真了。(所加信号不是差分信号,是信号源直接加的)
坛里的大神们可以探讨探讨!
做了一个单电源供电的仪表放大器电路 放大+滤波 电路图如下:
使用时发现工作不是很正常,有如下几个问题:
1,ADA4841发烫,工作电流不正常,为20几mA
2,AD8421的输出电压直流偏置不是6V,而是6.5V左右,而且不稳定。但是REF引脚的输入是6V。
3,输入信号动态范围太小,AD8421放大量为10倍,但是输入300mVpp的时候就失真了。(所加信号不是差分信号,是信号源直接加的)
坛里的大神们可以探讨探讨!
1. ADA4841的+IN引脚接到哪里?两片ADA4841的输出用示波器看看有没有震荡。
2. AD8421单电源的情况下,输入共模不能是0。您参考一下这个设计工具:http://www.analog.com/designtools/en/diamond/#difL=-0.1&difR=0.1&difSl=-0.1&gain=100&l=-8&pr=AD8422&r=8&sl=-8&tab=1&ty=1&vn=-15&vp=15&vr=0
多谢,想明白了,请问有没有可以单电源工作,输入共模电压包括零的仪表放大器?
你的供电是12V,推荐AD8420。如果是5V供电的话,推荐AD8237.