分享:AD598的深度调试(自己调试经验)

AD598作为一种完整的单片式线位移差动变压器(LVDT)信号调节系统,能够将LVDT的机械位置转换成单极性或双极性输出的高精度直流电压。AD598将所有的调理电路功能都集中在一块芯片上,只要增加几个外接无源元件,就能确定激磁频率和输出电压的幅值。

以前我们实验用到的正弦和余弦信号都是通过变压器模拟出来的,也就是下图中副边的Va、Vb以及CT信号都是模拟出来的。以AD598为例,原边的励磁信号,即Pin2和Pin3都是利用芯片本省内部的振荡器产生。

在我们今天的系统调试中,有以下两点比较特别:

1、原边信号(即接Pin2和Pin3)都是由我们的系统产生的交流信号,特性为3V/2.5Khz。

具体实现:我们选用可编程逻辑器件,将正弦波的幅值有序的发出,可编程逻辑器    件周围接有DA,将数字信号转换为交流信号。

2、有实际项目选用的LVDT信号传感器,测量精度可达2mV,也就是三路副边信号都是由传感器测出的。

在调试时,发现了如下问题,并最终解决:

a 、LVDT传感器输出的三路信号幅值不符合AD598的输入要求,在AD598的芯片资料中要求输入为0~3Vrm,但我们传感器输出最大到4.3 Vrm,严重超出芯片输入范围。

解决办法:在信号进入AD598以前,通过分压电阻将输入范围调小。

b、当LVDT传感器处于最大或者最小时,我们的AD598输出电压不对称,电压偏差达2V左右,偏移很大。

解决办法:通过调节R3和R4阻值的大小,直至输出电压的正负两端输出电压没有偏移。为了节省调试时间,我们在R3和R4两  处分别焊接20K的电位计,最后经我们测试,R3和R4阻值大小都为5.1K。最后焊接上标称值电阻5.1K,精度为0.1%。

c、AD598的输出电压不够我们的预定值,我们的预定值为9V,而实际测量的电压值仅有6V,相差很大。

解决办法:调节输出电阻R2阻值。我们先前焊接的电阻阻值为33K,为了得到确切的电阻值,还是在R2处焊接电位计,阻值大小为100K,当我们调试到输出电压满足要求时,测量电位计的阻值为56K.最后焊接上标称值电阻56K,精度为0.1%。

也许这点体会你觉得简单,但以上的每一句话,都是我在调试AD598包括LVDT信号时的经验,但愿给各位的LVDT信号调理和AD598电路调试带来一些帮助,我将感到无比的欣慰和荣幸。