Post Go back to editing

谈谈运放与音乐韵味AD827、AD712、AD797三款运放的比较

运算放大器是运用得非常广泛的一种线性集成电路。而且种类繁多,在运用方面不但可对微弱信号进行放大,还可做为反相、电压跟随器,可对电信号做加减法运算,所以被称为运算放大器。不但其他地方应用广泛,在音响方面也使用得最多。例如前级放大、缓冲,耳机放大器除了有部分使用分立元件,电子管外,绝大部分使用的还是集成运算放大器。而有时候还会用到稳压电路上,制作高精度的稳压滤波电路。

各种运放由于其内部结构的不同,产生的失真成分也不同,所以音色特点也有一定的区别。本来我们追求的是高保真,运放应该是失真最低,能真实还原音乐,没有个性的最好。但是由于要配合其他音响部件如数码音源、后级功放管等如果偏干、偏冷则可搭配音色细腻温暖型的运放,而太过阴柔、偏软的则可搭配音色较冷艳、亮丽的运放,做到与整机配合,取长补短的最佳效果。所以说并不是选择越贵的运放得到的效果就一定越好,搭配很重要,达到听感上最好才算达到目的。如果是应用在低电压的模拟滤波电路中,还要选择对低电压工作性能良好的运放种类。

市面上的运放种类不下五六百种,GBW带宽在5M以上的也有三百多种,最高的已达 300MHZ,转换速率在5V/us以上的也不下几百种,最高达3000V/us。


8脚的最常见,而且双运放(一个芯片里有两个运放)的居多,单运放也有8脚的。

单运放在HI-FI届很流行,可以获得很好的声道分离度,但是由于布线比双运放复杂,所以体积较小的音频卡大都采用双运放。

一种运放型号的封装也可分为金封、陶封和塑封,一般来说金封、陶封 的质量较好,塑封的品质稍差。利益的驱使,什么都有假货,运放也不例外,市面上的假货不少,如果想便宜捡好货,那就要慧眼识珠了,不太在行的在购买时就要注意,宁可多花一块几毛,也要到信誉较好的商家去买。

双运放AD827。这枚是ADI公司的较新产品,它原本是为视频电路设计的,所以它的增益带宽达50MHZ,SR达到300V/us,是目前市场上电压反馈型双运放的顶级货,一般的运放难望其项背。其高频经营剔透,低频弹跳感优越,其性能指标 与实际听感全面胜过其他很多同类产品,音质被一些人形容为无懈可击。且在正负5V的供电下仍有优异的性能。但其价格也稍微昂 贵,30多元。

听评电压反馈型双运放:

AD827(塑封):


本运放后一开声即令笔者精神为之一振,其在音色虽然不够甜美,但很有韵味。

在听张艾嘉的《因为寂寞》、邓丽君的《奈何》和王菲的《矜持》时,其所表现的人声厚润、凝聚、立体且质感好。例如,换气声、唇齿声和口水声均清晰可辨。它所表现的音场明显向前后左右拓展,有了浮凸感。歌手仿佛站在您的眼前演唱,而伴奏在后方响起,显然人声与乐器的分离度不错。另外,它还给人以能量充沛、雄浑有力及控制力佳的感觉。在听排箫专辑《梦幻大地》的第15首和16首时,音响画面极其复杂,高潮处旋律的运行也极其快速。还有《领袖》的第一段,其音场宽深,空间感和乐器质感好得惊人,爆棚场面更是一波未平一波又起。本运放非常从容,它不但将庞大的音场处理得有条不紊,而且还能将齐奏时那种恢宏的气势表现出来,并且音色相当松弛。它的低频下潜得极深,听过几张XRCD2碟后便可充分体会到这门技术的权威低频(印象中只有Super HDCD碟有相近水准)。

不过,此运放也不是没有缺点。例如在高频方面,量感是够了,但延伸方面稍微欠缺,在听某些碟片时让人有点压抑感,只是还不算太严重。其低频的下潜和量感较为出色,但感觉收不如放,不够紧凑。还有一点那就是音场宽深,但结构有点松散。综上所述,本运放属豪放型风格,其欠缺了一点严谨和细致。然而无论如何,它给了笔者一种强烈的感觉,那就是强者的较量即将开始了。

AD712(陶封):


当笔者用一张中乐发烧碟给其热身时不觉吃了一惊,该运放的声音怎么会如此清澈,犹如山里的泉水一般。要知道,其身价比AD827(塑封)可低得多。

本运放重播女声时人声清晰、脆亮、精致。在听一首考验机器的歌曲《莫愁》时,朱明瑛演唱时的口形细小得惊人,表情虽稍欠丰富但极为真切。在听男声时,它的表现虽无AD827(塑封)般厚实,却也干脆、洒脱,没有多余的“脂肪”。相比之下,AD827(塑封)反而显得有点臃肿。 在听了本运放后,笔者才发觉AD827(塑封)在人声与乐器比例方面有一处问题,即在听某些歌曲的高潮处其伴奏似乎要将人声掩盖住。而本运放人声突出,伴奏没有喧宾夺主,比例恰当。在音场方面,它没有AD827(塑封)那样的前凸感,稍显平面化,但宽度尚可,并且画面异常清晰,有针尖般的定位。在听欧瑞强的《月亮代表我的心》时,蟋蟀的鸣叫声明显甩离音箱,而且各就各位,相当精确。其低频属于求质不求量的类型,鼓声强劲,速度快捷。不过它的能量感明显不如AD827(塑封),但是密度感还不错,并且不显得干瘦。本运放的控制力与AD827(塑封)差不多,它能将《梦幻大地》中复杂的音响画面同样处理得轻松流畅。而《领袖》中的爆棚场面,论厚实和宏伟感其肯定不如AD827(塑封),然而其铜管部分却更明亮,爆得更为辉煌灿烂。在音色方面它与EL2244接近,播放几首抒情的器乐曲时均显得较冷静且充满理性。

很显然,本运放的音色为中性,追求的是一种真实感,属于监听风格,难怪索尼公司的SACD旗舰SCD-1也采用此运放。笔者用过的NAD502 CD唱机中共用了4块运放,摩机时便是用两块本运放与其他运放搭配使用,效果很好。

AD827(陶封):


本运放一亮相便有一种“君临天下”的气势。它将AD827(塑封)原有的弊病一扫而光,表现之全面为众运放之冠,简直达到了无懈可击的地步。令笔者印象最深刻的是其巨大的能量感和霸气十足的低频。在听《天空》一曲时,一开声便感觉到一种不可思议的皇者风范,乐声慑魂夺魄,低频下潜得极深,爆发力更如惊涛拍岸。王菲的《矜持》和张艾嘉的《因为寂寞》两首歌曲笔者经常用来考验机器,其原因并非仅为那真实到令人叹为观止的人声。那其中奥妙究竟何在?笔者就此点破“玄机”。这两首歌开始时的旋律固然优美,人声也抒情、真切,但演绎到高潮处背景伴奏便如同大潮般激情澎湃、气势宏大,架子鼓击打的劲度达到了令人吃惊的程度。这样就形成了娇柔女声与凌厉伴奏之间的强烈反差,而这种反差不是随便什么器材都能表现得好的,反差越巨大则表明器材越高级。还有一处考验机器的地方,即在评价AD712(陶封)时提到的人声与乐器的比例问题。无论伴奏如何激烈也不能喧宾夺主而盖住人声,有兴趣的朋友不妨一试。本运放重播以上两曲的效果如何呢?笔者测试下来感到非常满意。

《迈克·波顿十年精选》的第11首歌曲是笔者所听过的最为震撼的流行歌曲之一,其风格粗犷,低频沉重无比。

与同类产品相比胜在人声与乐器的娇艳嫩滑和音响画面的清晰上。AD827(陶封)基本上播任何碟都表现良好吗,像播邓丽君的《奈何》时,人声就更为哀怨悲切,声音也更成熟。一曲《阳关三叠》的古琴声更为古朴和苍劲,十分贴近此曲的意境。虽说这两款运放有各自不同的风格,不太好评判优劣,但笔者认为AD827(陶封)的表现更大气且全面,应稍占上风。

本运放开声即有滔滔江水一泻千里的气势,并且表现全面,实为一款不可多得的高级运放。其缺点大多微不足道,如售价太高等,这也是很难在商品机中见到其踪影的原因。各位发烧友在用其摩机时需注意运用的场合,以免使它“水土不服”。像笔者的AD827(陶封),该运放原为同事所购,插在其NAD524 CD唱机中声音过于冷硬,因而转让给笔者。

综合评比结果(按5分制):


●AD827:延伸非常好,解析力高,高频华丽,中频纯厚,低频下潜和力度都不错,音场向前后左右拓展,有了凹凸感(这一点比其它运放强),速度快,动态好,感觉很大气,初换上此运放后确实有让人为之一振的感觉。但久听之下,也发现很多问题——

1、虽然三频段、音场很宽,气势足,大开大合,但总感觉结构有点松,不够紧溱;

2、人声部份一般,有时大动态时,人声被配乐声淹没;

3、不够细腻,属于激情有余而柔情不足;

4、音乐味不够。不过很多的人喜欢这种风格。当然买两片来换换口味听还是可以的,按我的感觉,用在AV功放上看DVD大片应该很适合。(4.5分)

●AD712解析力很好,清晰而又没有音染的声音,一种很透明的感觉,声底细致,低频量稍少。属于典型的监听风格。不过可能很多人都不大喜欢这种纯净水的感觉,还是加点味精好,大概是我已前玩过音乐制作的原因吧,习惯了这种纯纯的监听味道,挺感兴趣。(3.0分)

●AD712(金封):和陶封比,感觉解析力更好,声底更纯厚点,低频弹跳感下潜度都有所加强,音场定位感不错。刚开始听时感觉好象人声清淅度还不如陶封的,吃了一惊,后来反复比较才发现,因为陶封的高频比较冲、直白、声底薄,人声显得亮,所以有这种感觉,还是金封的耐听度更高。不过,不太推荐使用,因为现在金封的找不到拆机件了,只有买全新的,要75元,这个价位可以买到更好的型号了。(3.5分)

●AD797:值得试试的东东,人声很亲切,在朋友家测完后立刻被扣下来了。拆机件45元。看自己听音的口味选择了。(4.0分)

经过激烈较量,AD827(陶封)以其刚柔相济、至尊无上的表现在本次测试中荣登“皇帝”宝座; AD712就算是“太子”吧。至于其他几款,它们售价不高且应用广泛,当属“劳苦大众”之列。