推荐个运算放大器入门必看视频

经常遇到初学运算放大器的筒子对其各种指标之间的关系总是纠缠不清,不能深入理解其含义,这里分享一个视频——“运放应用中的常见问题解答”, http://www.analog.com/zh/content/WC_FUN_OP_AMP/webcast.html (请直接下载演讲资料观看)本视频将介绍电压型、反馈型放大器的应用常识,并结合几个运放应用时的常见问题,讨论分析运放的增益带宽,相位裕度,噪声,电源抑制等特性在实际设计中对电路功能的影响。

    •  Analog Employees 
    on Aug 12, 2013 9:02 AM

    再分享一个本研讨会的Q&A,希望对初学者有帮助。

    Q: 电源对运放性能的影响,或者说如何选择合适的电源才能保证运放发挥出应有的性能。

    A: 对精度有要求的应用而言,建议使用LDO来供电。另外一个考虑的因素是运放的PSRR,如果PSRR高,那么可以降低对电源的要求。

     

    Q: 作为大电流取样的放大,1.如何保证零点处的线性。2.如何保证原边电流放大的上升速度。有没有单电源可以应用?

    A:  1.如果您需要在零点时具有较高的线性,建议您使用双电源供电的运放。    2.请问“原边电流放大”指的是什么?

     

    Q: 问:1:运放的带宽、增益和自激震荡及稳定工作的条件之间的关系 2:当放大器的理论放大电压大于其工作电压时 他的输出电压会怎样?会有什么影响?

    A: 1.运放的稳定性与所设计电路的相位裕度相关;  2.当放大器的理论放大电压大于其工作电压时,输出将会被箝位在接近运放供电电压的幅

        值上,即运放输出电压范围不会大于工作电压范围,结果是运放输出的信号产失真。

     

    Q: 我想知道运放电路是否可以降低对正负电源的要求,在电子设计中,最麻烦的就是为了给前端信号处理来设计响应的运放电路,而且这些电源的作用有限,能否在运放的内部集成电压变换电路为运放供电,简化电路的设计。

    A: 设计上来说应该可以,关键是你愿意付多少

     

    Q: 怎样减少运放的发热啊?

    A: 在满足要求的情况下,减小频率和负载,尽量用大的增益/反馈电阻,做好散热

     

    Q: 运放及仪表电路中如何有效抗RFI干扰啊???

    A: 有这方面专门的运放,如AD8556

     

    Q: 什么叫轨到轨运放 有没有相关的技术简介

    A: 即输入或者输出的范围与电源轨几乎是一样的

     

    Q: 运放的电源噪声对信号噪声影响有多大?

    A: 看具体情况,一般还好,因为psrr可以很好去除噪音

     

    Q: ADI如何解决运放器的零飘移问题?

    A: 实施系统校准或选择内部校准的高精度运放

     

    Q: 选择运放时有时多种因素不能兼得,如何取舍?

    A: 主要是根据自己的应用来选择

     

    Q: 噪声增益与AD8000稳定性的关系是什么?

    A: 都与闭环增益相关

     

    Q: 运放作为振荡器,频率稳定性如何考虑?

    A: 由运放组成的振荡器,有很多的拓扑,不同拓扑的稳定性各不相同,您可以参考一些振荡器设计的书籍和资料,根据您的需求,选择合适的拓扑,并合理的选择器件参数,设计您所需要的振荡器。

     

    Q: 请问类似50mv pp这样的电源噪声一般是怎么测量得到的?

    A: 电源的峰峰值噪声,一般由示波器测量得到,根据测试点的噪声幅值,可能需在示波器之前串联低噪声放大器,对待测信号进行预放大。

     

    Q: 电表行业中,有没有比较好的前置运放推荐!这个运放主要用来放大电流互感器前端的电流信号!电流互感器输出电流5A/0.75mA 50Hz 要求能够放大33次的谐波

    A: 可以考虑ADI的电流检测系列运放AD821x

     

    Q: Analog filter wizard是在线工具吗?

    A: 是的