Post Go back to editing

TIA芯片LTC6268-10和电路设计相关

我想用LTC6268-10搭建一个TIA电路,目标是放大PIN PD的光电流。PD的结电容是50fF,串联电阻约30Ω,输出电流在0~0.15mA。我想要使用40kΩ的跨阻进行放大,并且带宽在10MHz;我根据理论计算,反馈电容的大小在几十fF级别,难以在PCB上实现,这种情况该如何改进设计还是更换其他芯片?有合适的TIA芯片以及对应的电路设计推荐吗?十分感谢!

Edit Notes

您好,感谢您的建议,我会尝试LTC6268!另外,我仔细阅读了手册,Cin是否应该=Cd(PD结电容)+共模输入电容+差分输入电容=0.05+0.1+0.45=0.6pF?按照这样计算,根据手册Table1的计算方式,对于LTC6268-10,在40K跨阻我的反馈电容Cf应该在34.5fF~60fF之间,这样小的反馈电容,我可否通过PCB寄生电容加反馈电阻本身的电容来达成呢?或者可否通过在TIA输入部分手动并联电容来增大输入电容呢? 再次感谢! 为什么我不能回复您的消息?
[编辑人: zjl111 编辑时间: 14 Nov 2024 7:01 AM (GMT -5)]