Post Go back to editing

AD8331 VGA输出

你好,我在使用AD8331的时候发现,Vgain电压上升沿的时候,无信号输入,输出端也会产生一个100mV左右的波形,如果把Vgain上升边沿放缓,则输出端的波形变小,,是否因为器件本身特性如此?有没有使输出端保持平稳?

Parents
  • 我没有看懂你的示波器的波形,请仔细说明蓝色是哪个信号的波形,黄色是哪个信号的波形,你说的变小是怎么变小,有波形变化得对比么?

    我想你对你的系统是非常了解的,所以描述的会很简略,但是在Ezone里的问题描述应该尽可能的让不熟悉你的系统的人明白你的系统和你的问题,以及这个过程中的细节。你觉得呢?

  • 你好,示波器波形,黄色的是AD8331 Vgain输入波形,使用信号发生器产生的,从0.2V快速增加至0.9V,并使用R123和C85做为一阶RC滤波。蓝色的是AD8331 VGA经过低通滤波后输出的波形(即C78一端的波形)。8331LNA没有信号输入,即INH1无信号输入,使用电阻R44接到地,阻值为50欧。从蓝色波形可以看出,当Vgain管脚电压快速变化的时候,VGA输出会有波动,即蓝色波形在Vgain上升和下降边沿出现100mV的波动。所以我想问下,有没有方法避免这种波动。

  • 我仔细观察了你的波形,我发现在上升过程中,Vgain建立波形之后才出现的100mV的扰动,而上升的过程似乎没有这个扰动,而Vgain在下降沿后也同样产生扰动,而在下降的过程中没有扰动。

    我建议你把信号源的建立波形展开,你看信号源的建立波形的瞬间是否存在扰动,比如振铃,而下降沿可能也存在同样的问题。也许是信号源导致的这个100mV的扰动。

    或者你可以考虑用DAC+运放来作为这个Vgain的激励,对比信号源产生的波形。这样就可以确定是不是激励源导致的这个问题。

  • 最开始我使用的就是DAC+运放来激励Vgain,后来发现有扰动,就更换为泰克的函数信号发生器来激励,输出阻抗50欧,Vgain激励的波形无论是DAC或者信号发生器,展开都是没有振铃的。

  • 这可能是增益确定后的响应时间,我看你最早的现象还包括 上升沿变缓输出端的波形变小,这个变小是波动变小么,如果上升沿足够缓慢,是不是降低它的波动幅度和时间?可能需要试一试。

Reply
  • 这可能是增益确定后的响应时间,我看你最早的现象还包括 上升沿变缓输出端的波形变小,这个变小是波动变小么,如果上升沿足够缓慢,是不是降低它的波动幅度和时间?可能需要试一试。

Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.