你好,我在使用AD8331的时候发现,Vgain电压上升沿的时候,无信号输入,输出端也会产生一个100mV左右的波形,如果把Vgain上升边沿放缓,则输出端的波形变小,,是否因为器件本身特性如此?有没有使输出端保持平稳?


你好,我在使用AD8331的时候发现,Vgain电压上升沿的时候,无信号输入,输出端也会产生一个100mV左右的波形,如果把Vgain上升边沿放缓,则输出端的波形变小,,是否因为器件本身特性如此?有没有使输出端保持平稳?


你好,示波器波形,黄色的是AD8331 Vgain输入波形,使用信号发生器产生的,从0.2V快速增加至0.9V,并使用R123和C85做为一阶RC滤波。蓝色的是AD8331 VGA经过低通滤波后输出的波形(即C78一端的波形)。8331LNA没有信号输入,即INH1无信号输入,使用电阻R44接到地,阻值为50欧。从蓝色波形可以看出,当Vgain管脚电压快速变化的时候,VGA输出会有波动,即蓝色波形在Vgain上升和下降边沿出现100mV的波动。所以我想问下,有没有方法避免这种波动。
我仔细观察了你的波形,我发现在上升过程中,Vgain建立波形之后才出现的100mV的扰动,而上升的过程似乎没有这个扰动,而Vgain在下降沿后也同样产生扰动,而在下降的过程中没有扰动。
我建议你把信号源的建立波形展开,你看信号源的建立波形的瞬间是否存在扰动,比如振铃,而下降沿可能也存在同样的问题。也许是信号源导致的这个100mV的扰动。
或者你可以考虑用DAC+运放来作为这个Vgain的激励,对比信号源产生的波形。这样就可以确定是不是激励源导致的这个问题。
想问问这个问题有没有后续了,我也遇到了同样的问题,电路基本与问题一致,DAC+运放驱动Vgain,如下图,黄色为TGC信号,红色为VGA的差分输出,使用的差分探头测试LNA无输入并且使能AD8331测试输出。在TGC基本快接近平稳后有三个尖峰脉冲。

1、针对这个问题,我做了几个测试,断开了LNA和VGA之间的耦合电容,问题仍然存在,确定是VGA本身的问题。
2、将Vgain固定为1V。也无此问题
3、TGC信号再滤一次,信号上无振铃,问题依旧。
4、所以怀疑是否是Vgain的响应时间导致,测试波形Fg45在Vgain上升到稳定前无明显的振荡


5、用外部信号源连续波灌了50MHz 10mV的信号到AD8331,看VGA输出如同红色所示,确实响应时间非常长。但Vgain上升开始的0-200ns内,也并不是一直为零的,这些扰动能去除吗?

也欢迎你联系技术支持 · Support Portal (analog.com)获取更多信息,谢谢!