要学习模拟电路技术,怎么都绕不过放大器这个坎儿~
在咱们ADI中文技术论坛的放大器专区,常年来累积了成千上万条工程师在实际设计中的技术问题及专家解答,这些来自设计实践中的技术问答是工程师设计中参考的宝贵资料。为了不让这些丰富的资料沉睡在论坛中,斑竹为各位筒子们整理了20条最近放大器专区的热门问答帖,供大家参考学习~
问题一、求一款超低功耗的电流放大器,电源电流静态电流是uA级
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/119652/ua-100-300ma
问题二、5V VCC 经过电阻分压后产生2.5V电压,该电压经过电压跟随器为余下运放提供虚地,AD8615输出的电压信号产生了尖峰,原因是?
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/120470/1-2vcc-1-2vcc
问题三、使用AD620和OP284组建的应变桥式微小信号放大电路,OP284输出端接约30米的电缆后采集到的数据带有一个自激噪声,原因是?
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/92484/thread
问题四、LTspice的瞬态仿真为什么先计算电路的静态工作点?
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/120569/ltspice
问题五、如何搭建一个高压交流放大器,要求输入1-10MHz 10Vpp,输出100Vpp,电流300mA
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/120622/1-10mhz-10vpp-hp33120a-100vpp-300ma
问题六、如何实现2G速率,峰峰值为2V的交流信号模拟相加?
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/120280/2g-2v
问题七、通过ADI的Filter Wizard 设计了一个六阶低通滤波器,但仿真与结果不符
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/119447/thread
问题八、求一款电流放大器,输入几毫安级,输出百毫安级,100~150倍,3.6V左右供电
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/118927/100-150-3-6v
问题九、AD8422做多通道微小直流电压(0~30mV)的放大,输出失调
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/119727/ad8422
问题十、AD8138在低温下是需要比常温下更高的电源么?
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/119307/ad8138
问题十一、ADL5605 output port short to grond
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/118948/help-adl5605-output-port-short-to-grond
问题十二、AD8009作反向运算放大器出现自激振荡
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/118506/ad8009
问题十三、使用ADA4930设计电路,出现翘尾现象,求原因
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/119439/ada4930
问题十四、跨导放大器的输出高阻抗吗?
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/119004/thread
问题十五、如何利用AD5522设计一个正负30V的PPMU?
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/117603/ad5522-30v-ppmu
问题十六、运放搭建恒流源负载为0~1K电阻,电阻在变大过程中电压变小
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/117703/2-4ma-0-1k
问题十七、AD620在应用过程中5 、6管脚之间的电压差值与输入不一致
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/116711/ad620-u-i
问题十八、测试AD8132带宽,按照手册推荐电路设计,实际测试带宽与数据手册推荐值不一致
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/118814/ad8132-bandwidth-test-problem-ad8132
问题十九、LT1395做电压跟随器时,反馈电阻的选择和电源电压有关系吗?
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/118548/lt1395
问题二十、可以把AD6645的VREF引脚直接和AD8331的VCM引脚连起来吗?
https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/118575/ad8331-ad6645
如果有哪位筒子发现更有参考性的问答帖可以在下方跟帖哈~说不定就会有小惊喜砸中你哦~
Edit Notes
字体[edited by: ternence at 7:50 AM (GMT 0) on 16 Jan 2020]