English
EngineerZone
放大器专区
Log In
User
产品和应用
产品和应用
放大器专区
精密转换器专区
音频专区
ADE电能计量专区
MEMS专区
生物/电化学/磁场/温度传感器专区
接口和隔离专区
Power 中文专区
ADUC微处理器专区
时钟与定时
开关和多路复用器专区
温度传感器
基准电压源专区
嵌入式安全与1-Wire
Trinamic 运动控制和电机驱动
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
边缘人工智能SOC
通用SOC/MCU
GMSL
 
查看全部
教育中心
教育中心
资源库
技术支持参考库
在线研讨会
活动中心
活动中心
论坛社群活动
论坛激励活动
中文社区
放大器专区
文档
MAX9979CXG+C35: FAQ
文档
博客
Forums
Members
Tags
Cancel
文档
MAX
MAX9979CXG+C35: FAQ
Created
over 6 years ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
MAX9979电路中,如果不用VHH,是否还需要17.5V的VHHP电源?
MAX9979是ATE检测设备常用的集成芯片,有些客户的应用不需要输出高压,但即使DUT输出用不到13V高压,高压电源17.5V仍然是需要的。 MAX9979内部有电源检测电路,会检测几路主要电源的状态,包括VHHP/VCC/VDD/VEE等,如果电源异常,芯片将不能正常工作。
基于MAX9979的ATE板件在常温刚开机一段时间内,测量结果偏差大,是否正常?
MAX9979是常用的高集成度ATE芯片,其spec中的参数是在+40C以上结温测量,低于+40C结温时误差会增加,是正常的。 MAX9979提供结温信号输出,用户可以据此监测结温。MAX9979在工作时功耗较大,其结温都会保持在+40C以上,用户可以在开机后等结温升到+40C以上再进行测量。
能否用单端方式驱动MAX9979?
MAX9979是Maxim公司专用于芯片测试设备ATE应用的芯片,集成了电平驱动driver,比较器和有源负载,以及PMU参数测量单元。 由于MAX9979设计用于高速应用,其默认的数据DATA/NDATA和控制RCV/NRCV通信是采用差分LVDS方式,有些客户使用的FPGA没有足够的I/O资源,难以提供所需的差分连接,希望能够采用单端驱动方式以节省FPGA的I/O资源。 对于速度不太高的应用…
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.