MAX3806: FAQ

  • Created
  • Updated
Was this helpful?
  • MAX3806的Cin规格是多少?

    Cin本意表示器件的外部并联电容。Cin未包含在封装的寄生电容之内;因此,外部元件使用长而宽的走线和较宽的连接焊盘将影响外部电容Cin。 设计目标选择Cin = 5pF,并且需要知道能够验证器件性能的确定条件。 实际应用中,建议使用具有较低电容的光敏二极管。反向偏置时, 适 合光敏二极管的电容应在5pF至12pF左右。电容越小越好,当然很难找到这样的廉价光敏二极管。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.