English
EngineerZone
放大器专区
Log In
User
产品和应用
产品和应用
放大器专区
精密转换器专区
音频专区
ADE电能计量专区
MEMS专区
生物/电化学/磁场/温度传感器专区
接口和隔离专区
Power 中文专区
ADUC微处理器专区
时钟与定时
开关和多路复用器专区
温度传感器
基准电压源专区
嵌入式安全与1-Wire
Trinamic 运动控制和电机驱动
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
边缘人工智能SOC
通用SOC/MCU
GMSL
 
查看全部
教育中心
教育中心
资源库
技术支持参考库
在线研讨会
活动中心
活动中心
论坛社群活动
论坛激励活动
中文社区
放大器专区
文档
MAX2066ETL+: FAQ
文档
博客
Forums
Members
Tags
Cancel
文档
MAX
MAX2066ETL+: FAQ
Created
over 6 years ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
MAX2066 不用rapid-fire功能时,STATE_A和STATE_B如何连接?
MAX2066的衰减“增益”是通过并口D0-D4 (引脚11-15)或串口SPI (配合STATE_A、STATE_B)配置。 如果使用并口配置,则将SER/PAR引脚置0;STATE_A = 0, STATE_B = 0可任意置“0”或“1”; 如果使用串口配置,则通过SPI接口写入28位数据(包括d0-d7 = 0保留位,Digital Attenuator State…
MAX2066:针对720MHz的应用如何选择消除过冲的LC?
数据手册给出了169MHz的LC值,针对720MHz的应用LC选用3.3nH和15pf。
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.