General

  • Created
Was this helpful?
  • [ADI微博问答精选] 请ADI介绍些跨导型运放的学习资料

    [ADI microblogging question and answer selection] Please introduce some learning materials of transconductance op amps by ADI by ADIForum @ 黑和白的精彩 : This LED chip is said to be a transconductance op…
  • [ADI微博问答精选]请教关于三运放仪用放大器芯片AD8421的问题

    [ADI微博问答精选]请教关于三运放仪用放大器芯片AD8421的问题 by ADIForum @ 陳子建 Wonder : 请问大神,对于三运放仪用放大器芯片 AD8421 ,把它用于第二级放大的时候,前一级的两个放大器输出的共模电压达到 AD8421 的工作电源的时候, AD8421 是不是很容易就饱和了? ADI 专家: AD8421 的三运放架构在消除差动放大器级的共模电压之前…
  • [征文] 关于仪运放AD620的原理及计算(原创)

    [Essay] About the principle and calculation of the instrument AD820 (original) by shane Into the company, to design a strain for small signal amplification product, as it relates to some of the differential…
  • 【模拟电子】从放大器说起(一):放大器的基本形态(ZT)

    【模拟电子】从放大器说起(一):放大器的基本形态(ZT) by 89723221@qq.com 在序章中我们讲到,放大器是一种非常有代表性的模拟电路,那么到底什么叫做放大器呢?首先放大器在系统当中可以看作一个“输入->黑盒->输出”的模型。在广义上,输入和输出可以是各种不同类型的,其中还可以包含物理量转变的过程。在狭义上,放大器是对相同的物理量进行“放大”,因为只有物理量的量纲相同才能有数值上的倍数关系…
  • 【模拟电子】从放大器说起(二):电子管(ZT)

    【模拟电子】从放大器说起(二):电子管(ZT) by 89723221@qq.com 在之前的章节已经说道,如果要实现一个放大器的功能,需要一个固定的放大倍数(Gain),这也就是说输出信号应该是跟随输入信号变化而变化,换句话说输出信号应该要受到输入信号的控制。 在电子学中使用的最多的两个物理量就是电压和电流,这也是比较容易控制和相互转换的两个物理量。那么由这两个量就可以引申出4个不同的控制模式…
  • 【模拟电子】从放大器说起(序章)(ZT)

    【模拟电子】从放大器说起(序章)(ZT) by 89723221@qq.com 时至今日,越来越多的东西被冠上“数字(digital)”的前缀:数字随身听(mp3),数码相机,数码相框……一直到数字化生活,那么在浩如烟海的数字设备出现之前我们采用的是什么技术呢? 首先来看看什么叫做“数码产品”,数码产品得名于内部使用数字电路进行信息的储存和处理。所谓“数字”是指仅仅采用有限个离散的状态来储存和表示信息…
  • 2013电赛射频宽带放大器剖析(ZT)

    2013电赛射频宽带放大器剖析(ZT) by 89723221@qq.com 射频宽带放大器(D题)解析 首先发挥部分包含基本要求,所以只需要设计发挥部分即可 1、电压增益大于60dB,也就是功率增益大于30dB,这个不难实现,50欧系统里面用功率增益比较方便,需要增益可调,而且没有要求步进,那么发挥余地比较大,用一片30dB的数控衰减器就行,类似产品HMC759一类,或者利用继电器与电阻自己搭一个派型衰减网络…
  • ADI工程师视频实例讲解:如何计算仪表放大器噪声

    ADI 公司的 Matt Duff 是专注于精密放大器,尤其是仪表放大器方面工作的应用工程师。今天,他将和大家讨论如何计算仪表放大器噪声。因为如何计算噪声,是客户经常会询问到的问题。 Matt Duff 将通过对一种典型仪表放大器 (In Amp) 电路的总噪声进行计算,来给大家做实例子讲解。 点击播放视频 如何计算仪表放大器噪声相关资料 http://www.analog.com…
  • ADI院士访谈:如何用先进模拟技术打造完美音效

    ADI Academician Interview: How to Create Perfect Sound with Advanced Analog Technology by ADI_Amy This article is the "Electronic Engineering Album" reporter Shao Lefeng interviewed by ADI academician…
  • ADMP401的输出范围

    对于ADMP401,数据手册没有给出输出信号的范围。 能否请您告诉我们该参数?

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.