English
EngineerZone
放大器专区
Log In
User
产品和应用
产品和应用
放大器专区
精密转换器专区
音频专区
ADE电能计量专区
MEMS专区
生物/电化学/磁场/温度传感器专区
接口和隔离专区
Power 中文专区
ADUC微处理器专区
时钟与定时
开关和多路复用器专区
温度传感器
基准电压源专区
嵌入式安全与1-Wire
Trinamic 运动控制和电机驱动
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
边缘人工智能SOC
通用SOC/MCU
GMSL
 
查看全部
教育中心
教育中心
资源库
技术支持参考库
在线研讨会
活动中心
活动中心
论坛社群活动
论坛激励活动
中文社区
放大器专区
文档
AD8x
文档
博客
Forums
Members
Tags
Cancel
文档
AD8x
Created
2 months ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
AD8002_容性负载
有一位来自台湾的学生想知道AD8002输出能够驱动多大容性负载? 我们没有在数据手册上找到此信息。 Attachments:
AD8045_焊盘连接
这是一位客户的问题:当AD8045采用单电源供电时,如何连接引脚–Vs?引脚–Vs是否可以接地或直接悬空?
AD815大电流差动驱动器的特点与应用
Features and Applications of AD815 High Current Differential Driver by yyy787 Characteristics and Applications of AD815 High Current Differential Driver 2604.attachment.PDF
AD828AR的对应无铅器件的型号是什么?
AD828AR的对应无铅器件的型号是什么? 我在 AD828的datasheet里看不到是否含铅(Pb free或者lead)的相关信息, 请帮忙指出还有那些文档可以求助?
AD8302的小信号包络带宽
我不太清楚技术规格部分提到的“小信号包络带宽”。能否请您解释以下参数?
AD8332_过载
你好!有一个关于AD8332的问题需要您帮助。附件是原理图。 下面是几个波形。AD8332的增益是40dB。 波形C是AD8332 LNA的输入,它是一个1MHz负脉冲,幅度为-750mV;波形B是AD8332的输出。客户不清楚为什么AD8332的输出会失真。我认为-750mV幅度超过了AD8332的输入范围+-275mV。 希望您能提供一些意见。
ad8333_同步问题
我在设计中利用AD8333将一个30 KHz信号降频至基带。 问题是设计中使用多个IC(多于2个通道)时,我无法同步所有信号,即便为其复位引脚设置一个信号也不行。 能否解释其中原因?
AD8336_AN934带宽变化
在应用笔记AN-934“60 dB宽动态范围、低频AGC电路”中,电路输出电平在20 Hz到20 KHz音频频率范围内是平坦的。若要使输出电平在100 Hz到25 KHz范围内是平坦的,电路需要如何改变?
AD8336_EVB接头
我有一个关于AD8336 EVALZ原理图的问题。如下图所示,VOUTL和VOUTD的功能是什么?它们看起来像是跳线。图1 Attachments: AD8336_EVBheader.docx
AD8336_采用5V单电源供电
AD8336是否能采用单电源供电,如果能,该如何连接Vcom?Vcom是否可以连接到半电源端? 另一个问题是关于AN_934_AGC.pdf的图5。如果AD736没有检测到输出有任何信号,AD8551输出将变为高电平,使AD8336设置为高电平模式,意味着AD8336将放大输入中的任何信号。是这样吗? Attachments: Visio-AD8336-SSConfigurationSchematic…
>
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.