English
EngineerZone
放大器专区
Log In
User
产品和应用
产品和应用
放大器专区
精密转换器专区
音频专区
ADE电能计量专区
MEMS专区
生物/电化学/磁场/温度传感器专区
接口和隔离专区
Power 中文专区
ADUC微处理器专区
时钟与定时
开关和多路复用器专区
温度传感器
基准电压源专区
嵌入式安全与1-Wire
Trinamic 运动控制和电机驱动
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
边缘人工智能SOC
通用SOC/MCU
GMSL
 
查看全部
教育中心
教育中心
资源库
技术支持参考库
在线研讨会
活动中心
活动中心
论坛社群活动
论坛激励活动
中文社区
放大器专区
文档
AD6x
文档
博客
Forums
Members
Tags
Cancel
文档
AD6x
Created
1 month ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
AD652_SVFC输出频率
客户刚提出了一个关于使用AD652的问题。他们发现,输出频率不稳定,积分器输出像一个锯齿波。我查看了数据手册中提到的VFC功能。锯齿波似乎无法避免,输出频率偶尔会发生变化(一个时钟周期),除非输入电流(电压)可以被基准电流(电压)整除,并且输出频率是从时钟精确产生。 因此,令我们困惑的是,如果无法精确实现电荷平衡,输出频率是否会不稳定?换言之,此SVFC器件是否只能用于稳定的时钟分频器;当输入电压或电流连续改变时…
AD698_多芯片同步
设计使用多个AD698以支持多传感器接口,但所有传感器只需要一个激励信号。为避免拍频,是否可以抑制其它IC的正弦输出?是否可以短接频率固定电容?
当输入信号低于70MHz时,AD6600能否正常工作?
1. 当输入信号低于70MHz时,AD6600能否正常工作?2.输入信号频率与采样速率之间有何关系?3.IF输入信号为30MHz,采样速率为16.875MHz;在一个时钟周期中,输出数据的逻辑电平不确定。此结果是否正常?
最爱ADI放大器---AD603A
最爱ADI放大器---AD603A by songchenping AD603A是一款低噪音,90MHz带宽的多种Gain的放大器芯片。我们在航空电缆线束的瞬断测试项目中应用到此芯片,大家知道,航空电缆中每只电缆中包含好多根线束,线束用过长时间后会产生老化或者由于外力作用进而其中的一根或者多根会产生断裂,但是又由于线束断裂后并没有完全分开,断面有时连在一起,有时分开,即所谓的“瞬间断裂”,因此要测量出哪根线束存在瞬间断裂…
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.