ADV7619 EQ设置

近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:

在ADV7619的前端放了一片TI的TMDS442芯片,它是一个4X2的HDMI SWITCH。它的2路输出一个给ADV7619,一个直接通过HDMI接口输出。

由于电路设计时线序有些问题,直接输出的HDMI没法进行调试。

而ADV7619调试时,读取IO组的0x6A寄存器,得到的返回值时0x50,表明PLL能够锁定,但VS和DE都锁不住。

电路上TMDS442的输出与ADV7619见的走线很近,我们有点怀疑是不是ADV7619的EQ针对这种近距离的芯片输出信号处理上是不是有什么问题?因为ADV7619在同样的寄存器配置下针对线缆输入的HDMI信号都没有遇到什么问题。

麻烦帮我分析下问题可能的原因,谢谢了。