Post Go back to editing

ADSP-21479 UART中断方式发送数据问题

使用ADSP-21479 UART发送数据时,遇到一问题,看了好久也没能解决,希望大侠能帮忙看一下。

1、IDE: CrossCore Embedded Studio 1.1.0

2、处理器:ADSP-21479

3、工程及代码参见附件。

4、具体描述:

     使用UART0发送数据,波特率115200,8位数据位,1位停止位,无校验。

     使用DMA方式发送数据时,可以正常进入发送中断函数UART_tx_isr。

     使用普通中断一个字节一个字节的发送数据时,则不能进入中断函数UART_tx_isr。

     其中DMA方式经过验证,没有任何问题,就是不理解为什么一个字节一个字节中断发送为什么不能成功?是哪里配置有问题?

uart_test.rar