Post Go back to editing

有关ADSP-21479脱机运行的问题

咨询有关ADSP-21479脱机运行的问题:

最近做了一块应用板,使用ADSP-21479和配 M25P16 ,DSP与SPI存储器之间的引脚按DSP默认模式连接,然后 DSP 的 BOOT_CFG1–0 引脚是:01(SPI Master Boot),CLK_CFG1-0引脚是:00(8:1),用ADM8320作为DSP的复位控制器。

现问题是:如果用仿真模式是可在应用板上正确地运行期望的程序,但当下载到M25P16后却不能运行,在上电后,引导过程执行一段时间,然后 SPI_cs一直处于低电平状态好像是引导方面出了什么问题的,现请教,此时需要注意哪方面的问题或问题出自哪里?

电路设计和开发板一模一样。谢谢回复。

Parents Reply Children
No Data