Post Go back to editing

ADUCM362的ADC1_DMA、UART_DMA、UART没有中断

你好,我在调试ADUCM362的过程中出现以下的这些问题

1、ADC1_DMA没有触发中断

2、UART_DMA没有触发中断,数据也没有任何接收

3、UART没有触发中断

这些代码基于ADUCM362示例,其中ADC_DMA示例中有对UART进行过修改,用于适配ADUCM360的正常运行,确认ADUCM362的代码进行修改后可以在ADUCM360上运行

这个是在FTP服务器上下载的例程链接 ftp.analog.com/.../

以下附上ADUCM362 ADC1_DMA初始化完成与ADC1_DMA进入主循环的寄存器截图,进入主循环后ADC1_DMA没有进入中断

ADUCM362上的UART_DMA中断与UART中断没有生效,以下附上UART_DMA寄存器截图与UART寄存器截图