请问,ADUCM350可以同时处理生物阻抗信号、声音转化成的电流信号吗?
ADUCM350可以处理惯性传感器收集的运动信号吗?
同时收集和处理生物阻抗、声音、运动信号,除了评估套装(EVAL-ADUCM350EBZ)以外,还需要购买其他配套的评估板吗?
谢谢
请问,ADUCM350可以同时处理生物阻抗信号、声音转化成的电流信号吗?
ADUCM350可以处理惯性传感器收集的运动信号吗?
同时收集和处理生物阻抗、声音、运动信号,除了评估套装(EVAL-ADUCM350EBZ)以外,还需要购买其他配套的评估板吗?
谢谢
你好,
声音信号要考虑转化后的电流信号的频率和幅值,如果在ADuCM350的TIA输入范围内,可以使用ADuCM350的内部TIA进行测量。
请问你的惯性传感器的输出信号是否为电压信号,如果是的话,考虑其信号的频率和幅值之后,可以使用ADuCM350的ADC进行测量。
你计算一下你需要采集的信号的幅频参数,判断是否可以直接使用ADuCM350进行测量,或者经过信号调理之后进行测量。ADuCM350的V/I输入特性均可在数据手册中找到。
Jon
你好,
声音信号要考虑转化后的电流信号的频率和幅值,如果在ADuCM350的TIA输入范围内,可以使用ADuCM350的内部TIA进行测量。
请问你的惯性传感器的输出信号是否为电压信号,如果是的话,考虑其信号的频率和幅值之后,可以使用ADuCM350的ADC进行测量。
你计算一下你需要采集的信号的幅频参数,判断是否可以直接使用ADuCM350进行测量,或者经过信号调理之后进行测量。ADuCM350的V/I输入特性均可在数据手册中找到。
Jon