你好! 调试ADUC7021,程序中不使用看门狗,程序正常。当我开启看门狗后,程序里面没有定时喂狗(T3CLRI=1,没有使用写保护),程序按定时的时间复位,此时退出调试模式后,重新上电后用J-LING进入调试模式,程序无法进入.从此这块电路板再也不能用J-LING进行调试,也就是说,只要我开看门狗,程序出现一次异常看门狗复位一次,我的电路板再也不能进行调试和使用了。请帮我看下怎么解决。多谢了
下面链接是ADUC702X的示例代码,你用示例代码试一下。
ftp.analog.com/.../
我又用另外一块板子进行调试,不开看门狗,程序无论怎么调试和上电都可以用J-LING进入调试模式,然后做了一次看门狗测试,打开看门狗,程序中一直喂狗,调试模式时一次复位都没有出现,当我退出调试后,重新上电电路板,又不能进入调试模式调试ADUC7021了,之后无论怎么调整均不能进入调试模式,请问下是不是ADUC7021不能开看门狗,开了就不能进入调试模式了。