Post Go back to editing

aducm360的sw电路,串口数量,磁珠

aducm360的sw应该怎么接呀,看硬件设计手册说,reset不接,悬空,swdio和swclk接100K上拉。但是看EVAL板是接了reset,swdio,swclk,并且都是直连,没有上下拉。还有在论坛看有的说reset应该接电阻上拉。这个到底怎么设计呢?

还有就是aducm360有几个串口呀?看手册说是一个,但是引脚又有两个,共4个引脚?

还有一个疑问,是不是AVDD和DVDD要同时给才行呀,中间的磁珠是什么型号呀,EVAL里没有写呢,没有找到BOM.

Parents
  • 你好,reset可以接上但是可以选择不使用,SWDIO和SWCLK内部有若上拉,所以建议外部接上上拉,会更稳定。

    ADuCM360只有一个UART的硬件核,但是外部有两个物理接口。

    AVDD和DVDD建议同时给,以免造成工作不正常。磁珠选择常用的百兆百欧姆级别的就好。

Reply
  • 你好,reset可以接上但是可以选择不使用,SWDIO和SWCLK内部有若上拉,所以建议外部接上上拉,会更稳定。

    ADuCM360只有一个UART的硬件核,但是外部有两个物理接口。

    AVDD和DVDD建议同时给,以免造成工作不正常。磁珠选择常用的百兆百欧姆级别的就好。

Children