Post Go back to editing

关于ADuC7020芯片若干问题请教

   您好,我现在使用贵公司的ARM7芯片ADUC7020BCPZ62,现在有些问题请教:

    (1)关于外部晶振的问题,很多芯片中外部晶振号称芯片的心脏,那在本芯片中不加外部晶振时,芯片是否正常工作,是否只是不能产生外部激励信号源,其他功能还可使用?外部晶振的作用是什么?

     (2)在中文说明书中,说芯片内部集成一个32.768KHz的振荡器,是不是不使用外部晶振振荡器,仍可产生一个32.768KHz信号,只不过精度不太大?

     (3)关于VREF端可产生2.5V电压,还有我使用DAC0端也可产生2.5V电压,那么这两个电压的驱动一样吗,具体大小多大?这个电压是否能提供一个传感器的参考电压?

      (4)关于晶体振荡器,我使用村田的直插式32.768K晶振,但是是直接将晶振两端接在XCLKI和XCLKO两端,没有使用电容,这样能否正常起振?

当前起振现象是这样的:提供电源,晶振不会起振,但用示波器头接触晶振一脚一会,晶振就会起振,这是否和没加电容有关?

Parents
  • 第一需要确认, 在DAC1不连接 后级电路的情况下, DAC输出是否正常,

    如果输出是正常的,则ADuc7020本身芯片没有问题,

    如果输出不正常,则需要检查程序和电路

    如果输出正常,而连接后级电路后出现异常,正常情况下由于运放的高输入阻抗,所以一般不会影响 DAC1的输出。 建议检查一下后级的电路的配置。 但是最好还是在连接了后级电路后,测量一下DAC1的输出

Reply
  • 第一需要确认, 在DAC1不连接 后级电路的情况下, DAC输出是否正常,

    如果输出是正常的,则ADuc7020本身芯片没有问题,

    如果输出不正常,则需要检查程序和电路

    如果输出正常,而连接后级电路后出现异常,正常情况下由于运放的高输入阻抗,所以一般不会影响 DAC1的输出。 建议检查一下后级的电路的配置。 但是最好还是在连接了后级电路后,测量一下DAC1的输出

Children
No Data