Post Go back to editing

关于ADuC7020芯片若干问题请教

   您好,我现在使用贵公司的ARM7芯片ADUC7020BCPZ62,现在有些问题请教:

    (1)关于外部晶振的问题,很多芯片中外部晶振号称芯片的心脏,那在本芯片中不加外部晶振时,芯片是否正常工作,是否只是不能产生外部激励信号源,其他功能还可使用?外部晶振的作用是什么?

     (2)在中文说明书中,说芯片内部集成一个32.768KHz的振荡器,是不是不使用外部晶振振荡器,仍可产生一个32.768KHz信号,只不过精度不太大?

     (3)关于VREF端可产生2.5V电压,还有我使用DAC0端也可产生2.5V电压,那么这两个电压的驱动一样吗,具体大小多大?这个电压是否能提供一个传感器的参考电压?

      (4)关于晶体振荡器,我使用村田的直插式32.768K晶振,但是是直接将晶振两端接在XCLKI和XCLKO两端,没有使用电容,这样能否正常起振?

当前起振现象是这样的:提供电源,晶振不会起振,但用示波器头接触晶振一脚一会,晶振就会起振,这是否和没加电容有关?

Parents
  •   请参考来自ADI专家的回复:

    1. 方式1DAC参考电压是0AVDD,如果AVDD3.3V, 按照你的配置应该出2.5V。方式2DAC参考电压是0Vref2.5V),输出满量程0x0fff0000, 输出电压即是2.5V。请参考芯片手册英文版第56Using the DACs 章节,确保使用正确的外围电路测试DAC输出。
    2. Vref2.5V可以作为基准电压,但是需要增加一个外部buffer用来增加驱动能力,请参考芯片手册英文版第50 Band Gap Reference 章节

      

Reply
  •   请参考来自ADI专家的回复:

    1. 方式1DAC参考电压是0AVDD,如果AVDD3.3V, 按照你的配置应该出2.5V。方式2DAC参考电压是0Vref2.5V),输出满量程0x0fff0000, 输出电压即是2.5V。请参考芯片手册英文版第56Using the DACs 章节,确保使用正确的外围电路测试DAC输出。
    2. Vref2.5V可以作为基准电压,但是需要增加一个外部buffer用来增加驱动能力,请参考芯片手册英文版第50 Band Gap Reference 章节

      

Children
No Data