正在用keil进行aduc7020编程,一直进不了中断。根据一些书上7026的timer1实例改了试并不行。有大神表示可能是预定义那里没有填,但并没有搜到该如何填写。
求帮忙,不知道到底问题出在哪了。
相关代码资料如下:
timer1中断代码
#include<Aduc7020.h>
void IRQ_Handler(void) __irq; // IRQ Function Prototype
void delay(int lengh);
void SysClkInit(void) //clock
{
PLLKEY1 = 0xAA;
PLLCON = 0x01;
PLLKEY2 = 0x55;
POWKEY1 = 0x01;
POWCON = 0x00;
POWKEY2 = 0xF4;
}
int main (void)
{
SysClkInit();
T1LD = 0x500000;
T1CON = 0xC4; // Enable Timer, Periodic and Core CLK
IRQEN = 0x08;
DAC3CON = 0x33; // DAC configuration
while(1){}
}
void IRQ_Handler() __irq
{
if ((IRQSTA & GP_TIMER_BIT) != 0)
{
DAC3DAT=0x08080000;
delay(10000);
DAC3DAT=0x00080000;
}
return;
}
void delay(int lengh)
{
while(lengh>0)
lengh--;
}
仅仅在project里加载此代码和头文件时候,会报以下错误:
.\123.axf: Error: L6218E: Undefined symbol DAbt_Handler (referred from aduc702x.o).
.\123.axf: Error: L6218E: Undefined symbol FIQ_Handler (referred from aduc702x.o).
.\123.axf: Error: L6218E: Undefined symbol PAbt_Handler (referred from aduc702x.o).
.\123.axf: Error: L6218E: Undefined symbol SWI_Handler (referred from aduc702x.o).
.\123.axf: Error: L6218E: Undefined symbol Undef_Handler (referred from aduc702x.o).
在另外加了以下c文件后,不再报错。(求问这些没有用到的寄存器可不可以不定义?如果不定义的话是否要更改头文件?)
/* Function Pointers for Interrupts */
typedef void (* tyVctHndlr) (void);
tyVctHndlr IRQ = (tyVctHndlr)0x0;
tyVctHndlr SWI = (tyVctHndlr)0x0;
tyVctHndlr FIQ = (tyVctHndlr)0x0;
tyVctHndlr UNDEF = (tyVctHndlr)0x0;
tyVctHndlr PABORT = (tyVctHndlr)0x0;
tyVctHndlr DABORT = (tyVctHndlr)0x0;
//void IRQ_Handler (void) __irq;
void SWI_Handler (void) __irq;
void FIQ_Handler (void) __irq;
void Undef_Handler (void) __irq;
void PAbt_Handler (void) __irq;
void DAbt_Handler (void) __irq;
//void IRQ_Handler(void) __irq
//{
// if ( *IRQ !=0x00)
// {
// IRQ();
// }
//}
void FIQ_Handler(void) __irq
{
if ( *FIQ !=0x00)
{
FIQ();
}
}
void SWI_Handler(void) __irq
{
if ( *SWI !=0x00)
{
SWI();
}
}
void Undef_Handler(void)__irq
{
if ( *UNDEF !=0x00)
{
UNDEF();
}
}
void PAbt_Handler(void) __irq
{
if ( *PABORT !=0x00)
{
PABORT();
}
}
void DAbt_Handler(void) __irq
{
if ( *DABORT !=0x00)
{
DABORT();
}
}
然后咨询了常做嵌入式开发的人,表示可能问题出在预定义没有填