因需要,ADuCM360需要外接一个实时时钟,P2.0接时钟SCL,P2.1接SDA。用普通IO口模拟I2C。
P2.0是始终为输出的,P2.1输出发送数据,输入接收数据,那么端口都应该进行哪些设置呢?如果没记错的话ADuCM360是不能按位操作寄存器的。
目前对IO口设置编写的程序是:(但是没有出现结果)
//*主程序时将两个端口都设置为GPIO*// DioCfgPin(pADI_GP2,PIN0,0); DioCfgPin(pADI_GP2,PIN1,0); //*当CPU发送数据时,将两个端口都设置为输出*// DioOen(pADI_GP2,0x03); DioClr(pADI_GP2,0x02);//P2.1拉低 DioSet(pADI_GP2,0x02);//P2.1拉高 DioClr(pADI_GP2,0x01);//P2.0拉低 DioSet(pADI_GP2,0x01);//P2.0拉高 //*当接收数据时,P2.0为输出,P2.1没有输出使能,也就是默认的输入*// DioOen(pADI_GP2,0x01); if((DioRd(pADI_GP2)&0x02)==0x02)//读取数据时,判断P2.1逻辑电平
不知道在端口设置方面有没有什么忽略或者错误的地方。