你好
我是来自南京工业大学的一名学生,我们实验室打算使用ADICUP360加CN0391来测热电偶,关于ADICUP360有些无法下载到开发板上面的问题
总结问题可能如下
1 原来的这个ADICUP在2018以前是有一个专门的开发环境,但是ADI公司在2018年下架了那个专门的开发环境,目前市面上找不到原来的开发环境,改用统一的CCES(CrossCore Embedded Studio)而程序是2017年上架的,有可能是程序不兼容这个开发环境。
2
一般在开发环境会有这个库的,但是我找了三个版本的CCES都没有这个库。所以我该用另外一种方法从Keil网站(https://www.keil.com/dd2/pack/)下载.pack文件后,在CMSIS Pack Manager的Packs视图中选择Import Packs按钮,然后选择.pack文件,如屏幕快照所示。单击下面,然后单击打开。
系统将提示您接受许可协议,并在同意后将CMSIS-Pack文件安装到CrossCore Embedded Studio的CMSIS-Pack安装目录(例如 C:\ Analog Devices \ CrossCore Embedded Studio 2.7.0 \ ARM \ packs \ AnalogDevices)。
这个的两个关键的包我都下载安装在开发环境里面,也有可能是包出错,不兼容
3
Description Resource Path Location Type
Could not find a valid license for processor 'ADuCM360'. You will not be able to build or debug this project without a valid license. ADuCM360_demo_cn0391 CrossCore Embedded Studio Licensing Problem
之前也出现过许可证的问题,但这个问题我也解决了不知道是不是这里的问题
4 我也从网上找了一些方法,比如把文件导成hex文件,用一个ADUCUP360专门的串行下载器CM3WSD软件也是无法下载
所以想问一下能不能提供下ADICUP360之前的IDE,或者能够帮我解决现在IDE的,或者提供一会可以在CCES 2.8或者2.92版本提供一份可被板子下载的CN0391的例子。
谢谢
储成伟
2020年4月28日