专家您好: 我做到ADUCM360的板子已经投产了100套未发现下载问题,但是今天遇到一个问题无法解决,请专家帮助。图1是我的原理图,我采用keil5的环境利用jlink采用(SW)模式进行调试。问题:keil采用的jlink第一次USB的(SW)模式可以识别器件,但无法下载,当我不插拔USB设备再次扫描时无法识别芯片ADUCM360,只有重新插拔USB才可以识别器件,项目紧张十分着急。。谢谢了。。
专家您好: 我做到ADUCM360的板子已经投产了100套未发现下载问题,但是今天遇到一个问题无法解决,请专家帮助。图1是我的原理图,我采用keil5的环境利用jlink采用(SW)模式进行调试。问题:keil采用的jlink第一次USB的(SW)模式可以识别器件,但无法下载,当我不插拔USB设备再次扫描时无法识别芯片ADUCM360,只有重新插拔USB才可以识别器件,项目紧张十分着急。。谢谢了。。
这套板子是新焊接的吗?或者是新的一批板子?
可以尝试把SW 的clk 速度再降低一些试试。
这套板子是新焊接的吗?或者是新的一批板子?
可以尝试把SW 的clk 速度再降低一些试试。
已经搞定了。。谢谢啦。AD的芯片和Cortex-m3内核兼容的不好