Post Go back to editing

ADUCM360利用Jlink的(SW)模式无法识别芯片

专家您好: 我做到ADUCM360的板子已经投产了100套未发现下载问题 ,但是今天遇到一个问题无法解决,请专家帮助。图1是我的原理图,我采用keil5的环境利用jlink采用(SW)模式进行调试。问题:keil采用的jlink第一次USB的(SW)模式可以识别器件,但无法下载,当我不插拔USB设备再次扫描时无法识别芯片ADUCM360,   只有重新插拔USB才可以识别器件,项目紧张十分着急。。谢谢了。。

Parents
  • 多数可能是软件的问题吧,重启电脑和软件看看是否正常了。

    如果你只是下载code,可以试试用Segger J-flash lite,这个工具更方便一些。

    另外,看了一下原理图,推荐在reset管脚添加上拉电阻,提高芯片的刚干扰能力。还有在pin 20 Intref管脚加电容到地。你可能加了,但是图上没有看到。

Reply
  • 多数可能是软件的问题吧,重启电脑和软件看看是否正常了。

    如果你只是下载code,可以试试用Segger J-flash lite,这个工具更方便一些。

    另外,看了一下原理图,推荐在reset管脚添加上拉电阻,提高芯片的刚干扰能力。还有在pin 20 Intref管脚加电容到地。你可能加了,但是图上没有看到。

Children