专家您好: 我做到ADUCM360的板子已经投产了100套未发现下载问题,但是今天遇到一个问题无法解决,请专家帮助。图1是我的原理图,我采用keil5的环境利用jlink采用(SW)模式进行调试。问题:keil采用的jlink第一次USB的(SW)模式可以识别器件,但无法下载,当我不插拔USB设备再次扫描时无法识别芯片ADUCM360,
只有重新插拔USB才可以识别器件,项目紧张十分着急。。谢谢了。。
专家您好: 我做到ADUCM360的板子已经投产了100套未发现下载问题,但是今天遇到一个问题无法解决,请专家帮助。图1是我的原理图,我采用keil5的环境利用jlink采用(SW)模式进行调试。问题:keil采用的jlink第一次USB的(SW)模式可以识别器件,但无法下载,当我不插拔USB设备再次扫描时无法识别芯片ADUCM360,
只有重新插拔USB才可以识别器件,项目紧张十分着急。。谢谢了。。
多数可能是软件的问题吧,重启电脑和软件看看是否正常了。
如果你只是下载code,可以试试用Segger J-flash lite,这个工具更方便一些。
另外,看了一下原理图,推荐在reset管脚添加上拉电阻,提高芯片的刚干扰能力。还有在pin 20 Intref管脚加电容到地。你可能加了,但是图上没有看到。
谢谢啦,年前我还可以直接用来调试呢,放个假回去就不行了,reset脚我直接接3.3V了,电路原理投了2个批次了,没有发现太大的问题。我还是需要调试的,所以keil 加上jlink还得试试啊。 我都无语了,为啥这个芯片不能像STM32一样好用呢???
我尝试了重启电脑及软件都没有用。。。哭泣
今天又联了一下 还是提示如下 快崩溃了。。
这套板子是新焊接的吗?或者是新的一批板子?
可以尝试把SW 的clk 速度再降低一些试试。