Post Go back to editing

我自己焊接了两快板(ADuCM360) ,J-LINK(SWD)都可以下载 , 当是运行时出现 ,JLink Info: Core did not halt after reset, manually halting CPU,在自己焊的板子上出现了这个问题,程序运行不了,应该如何解决。

p7,p18是1.91V;  P20是 1.19V

Parents Reply
  • 我申请芯片通不过,我实在某宝上购买了10片。

    程序看出来是下载到芯片了(但是我用万用表检测P1.3脚,输出电压一直是高电平<3.2998V>).不过,我从MDK,的debug 看到,好像在硬件中断停止了。

    程序没有运行到 main..。我计划通过360采样温度后,串口发送到上位机。 参考了CN0359的温度

    芯片上的印丝如下:

    [ADUCM360

       BCP2128

      D30 #1341

      2726338.1

      MALAY  ]

Children