Post Go back to editing

我自己焊接了两快板(ADuCM360) ,J-LINK(SWD)都可以下载 , 当是运行时出现 ,JLink Info: Core did not halt after reset, manually halting CPU,在自己焊的板子上出现了这个问题,程序运行不了,应该如何解决。

Parents Reply
  • 我已经试过了,问题是一样的。

    直接用segger的Jlink commander连接芯片,看能否连接M3 core.会出现

    这是芯片,损坏了吗。我的最小电路的P21悬空,会不会是这个引脚悬空引起的

    J-LINK设置在,评估板上可以使用。

    晚上,我再焊接了一块,还是出现同样的问题。(我焊接了最小电路);我明天再查查看是不是 PCB有问题。

Children