p7,p18是1.91V; P20是 1.19V
p7,p18是1.91V; P20是 1.19V
P7和P18的电压应该是1.8V左右,1.91v似乎有些偏高。芯片中间的PAD有正确连接到GND吗?
如果使用J-link Commander, 可以连接到M3 core 吗?
使用的什么IDE软件?

MDK5.29。PAD有正确连接到GND(我是用风枪焊接的,应该没有问题)。 出现这个问题两天了,我已经焊了三次了。
几个建议:
1.确认芯片是否可以正常工作,下载一个简单的闪灯的代码,看看程序有没有执行。不要用debug模式。
2.直接用segger的Jlink commander连接芯片,看能否连接M3 core。
2.如果芯片可以正常工作,检查J-link/Jtag的硬件设置是否正确,比如上下拉电阻,reset等等,以及Keil的相关配置。
3.下载参考例程,使用默认的Keil的配置看看。链接如下:
ftp://ftp.analog.com/pub/MicroConverter/ADuCMxxxV1.3/
下载ADuCMxxxV1.3.exe, 并安装。
几个建议:
1.确认芯片是否可以正常工作,下载一个简单的闪灯的代码,看看程序有没有执行。不要用debug模式。
2.直接用segger的Jlink commander连接芯片,看能否连接M3 core。
2.如果芯片可以正常工作,检查J-link/Jtag的硬件设置是否正确,比如上下拉电阻,reset等等,以及Keil的相关配置。
3.下载参考例程,使用默认的Keil的配置看看。链接如下:
ftp://ftp.analog.com/pub/MicroConverter/ADuCMxxxV1.3/
下载ADuCMxxxV1.3.exe, 并安装。

我已经试过了,问题是一样的。
直接用segger的Jlink commander连接芯片,看能否连接M3 core.会出现
这是芯片,损坏了吗。我的最小电路的P21悬空,会不会是这个引脚悬空引起的
J-LINK设置在,评估板上可以使用。
晚上,我再焊接了一块,还是出现同样的问题。(我焊接了最小电路);我明天再查查看是不是 PCB有问题。
P21没有影响。
能把你Jlink部分的原理图和360的原理图分享一下吗?
之前你提到过可以正常下载代码,可以下载一个闪灯的程序看一下GPIO有变化吗。这个测试是非常重要的,通过这个测试可以分析M360是否正常工作。
另外,芯片是从哪里购买或者申请的。

我申请芯片通不过,我实在某宝上购买了10片。
程序看出来是下载到芯片了(但是我用万用表检测P1.3脚,输出电压一直是高电平<3.2998V>).不过,我从MDK,的debug 看到,好像在硬件中断停止了。
程序没有运行到 main..。我计划通过360采样温度后,串口发送到上位机。 参考了CN0359的温度
芯片上的印丝如下:
[ADUCM360
BCP2128
D30 #1341
2726338.1
MALAY ]
原理图上Reset需要接高电平,可以提升芯片的抗干扰能力。你测一下连接Jlink后reset的管脚状态,或者把reset从J1的3管脚断开。其他没有问题。 如果外部晶体不用的话,PIn4可以floating,Pin5接地。
某宝的东西实在不敢恭维,尤其是芯片。买了有问题的芯片,耽误的都是时间。推荐你在正规的网上的半导体经销商购买。
通过你的描述,实在不敢保证这个芯片能不能用。如果尝试过reset后,这个芯片还不能用,还是通过正规渠道买几片吧。
从芯片的MARK看是2013年41周生产的。
不排除你买的是用过的芯片。
正常工作时,reset管脚应该是高电平。
谢谢你,。我再试试。 正规的网上的半导体经销商可以提供么。我不敢确认那一家是否正规。
barryzhang ,你好。我新采购的芯片没有到。我昨天按网上的网友提供的方法。尝试了降低J-Link 的版本为 J-link5.12e ,可以下载程序并且程序能进入 main 允许。但是程序从来没能进入 中断(全速运行也不行) ,SysTick_Handler 也不能进入(已经配置《参考CN0359的》评估软件)。我新配一个Timer0 的中断也不能进入。我应该从哪方面入手查原因呢? 我使用的是 eclipse (C++).
我反复的使用 J-Link 5.12e 及 J-Link6.50a 测试 。
1、使用 5.12e的时候,系统不能进入中断(任何中断),可以在main中运行。
2、使用 6.50a的时候,下载程序直接进入硬件错误中断。
我焊上一块,新采购回来的芯片,一切都好了。谢谢你(barryzhang)了。