Post Go back to editing

ADuCM355 LPDAC和ADC

你好:

  在电化学研发中,看中贵公司ADuCM355芯片,想替代现有量产产品的方案,用到伏安法:CV和SWV。有一些问题想问你们:

  • 输出范围 0.2 V 至 2.4 V±(±2.2 V 传感器电压差)这句话怎么理解?我们需要在CE输出正电压(恒电位中LPDAC需要输出±1.6V的电压),请问如何操作?
  • 适用于测量传感器电流输出
    • ±0.00005 µA 至 ±3000 µA 范围   这句话怎么理解?实际检测中电流即有正也有负,是否SE端可以采集?(或者ADC可以采集正负电流)??

同时,想问一下,有没有Keil MDK支持的安装包及相应例程?万分感谢。

  • 你好,

    1. LPDAC的输出范围是0.2V 到2.4V, 每个LPDAC有两路输出,分别对应传感器RE和SE的电压,故RE电压范围为0.2~2.4V, SE电压范围0.2~2.4V,两个电压独立可调,所以传感器看到的电压范围是-2.2V~2.2V.

    芯片是单电源供电,所以CE引脚上的对地电压一定是正的。

    2. 可以用SE采集传感器电流。电流流经内部RTIA电阻产生压差,压差有正负,LPTIA运放的bias设置为一个比较高的电压,以保证运放的输出一直为正,所以ADC可以直接测量,请参阅手册中关于LP loop的描述。ADC的输入范围是固定的,但是RTIA电内部可编程,所以可以切换量程实现

    ±0.00005 µA 至 ±3000 µA电流的测量。

    3. 循环伏安法对应的示例代码为M355_CycloVoltammetry,目前可以从该链接下载到。

    目前只有IAR的工程示例代码。

     

    Regards,
    Neo