RAPID-TSNEK-V0001 搭建TSN网络问题

贵公司:

    您好,我是同济大学电信学院的博士生,在我导师的项目中,需要使用到TSN网络,现在希望能搭建一个可以演示TSN网络功能的平台,了解了一下贵公司的RAPID-TSNEK-V0001产品,现在有一些疑问,希望得到您的解答:

    1.购买上述的评估套件是否可以搭建一个可以演示TSN网络功能的平台,还是说还需要其它配件呢?如果需要,还需要购买哪些元件呢?

    2.如果想要搭建一个网络,一般至少需要购入几台评估套件呢?

    3.除了购买这种评估套件,还有其它产品可以推荐的吗?

如若能够得到解答,非常感激!

谢谢!