Post Go back to editing

产品、技术及解决方案大讨论——自动体外除颤仪

ADI提供了完整的自动体外除颤仪产品解决方案,这类方案已经在全球获得大量的成功应用。鉴于常常有网友问及自动体外除颤仪相关的一些知识和资料,本贴汇总相关基本概念、产品解决方案、第三方设计文章,分享给大家,也欢迎大家补充。我们共同分享,一起成长!!^_^

 

自动体外除颤仪的产品概念及适用症

自动体外除颤仪(英文:Automated External Defibrillator,缩写:AED)或称自动体外心脏除颤仪、自动体外电击器、自动电击器、自动除颤仪、心脏除颤仪及傻瓜电击器等,是一种便携式的医疗设备,它可以诊断特定的心律失常,并且给予电击除颤,是可被非专业人员使用的用于抢救心源性猝死患者的医疗设备。

自动体外心脏除颤仪,于伤者脉搏停止时使用。然而它并不会对无心率,且心电图呈水平直线的伤者进行电击。 简而言之,使用除颤仪本身并不能让患者恢复心跳,那是许多影视节目的误导,而是通过电击使致命性心律失常终止(如室颤,室扑等),之后再通过心脏高位起搏点兴奋重新控制心脏搏动从而使心脏恢复跳动(但有部分患者因其心脏基础疾病可能在除颤后无法恢复心跳,此时自动体外除颤仪会提示没有除颤指征,并建议立即进行心肺复苏)。

自动体外心脏除颤仪是针对以下两种患者而设计的:

  • 心室颤动(或心室扑动)
  • 无脉性室性心动过速

国际通用标志

突然的心脏骤停,通常是由于被称作心律不齐的心脏节奏异常而引发的,如果不及时治疗,将成为死亡的主要诱因。当这种情况发生时,便携式AED设备(由紧急医疗技术人员(EMT)或护理人员使用)可以向心脏释放电流,并挽救生命。但其必须在心脏骤停时立即使用,必须在24分钟内对病人进行电击,否则患者将死亡。因此,AED通常放置在公共场所,如社区办公室、商场、机场、体育馆、学校以及大量人员聚集的其他地方,以便于使用 。警察、消防人员以及救护人员经常接受AED设备使用训练并随身携带,因为他们是危机现场的第一批响应者。

AED是一款便携式的电池供电设备,它由计算机和一对衬垫(电极)组成, 用于心脏骤停后的除颤。该设备可帮助用户采取每一个步骤。一旦操作人员将电极置于患者胸部,AED便分析心律并利用语音或文本指导操作人员。如果设备检测到患者确实心脏骤停,它会警示操作人员进行除颤。为此,AED控制高压设备对存储电容器充电,并且产生一个双相输出电流。从本质上讲,双相输出电流是一种电流模式,在波形中间的电流方向相反,首先从电极垫通过心脏流向第二个电极垫,然后从第二个电极垫通过心脏流回至第一个电极垫。AED具有内置的安全装置,除非确实是心脏骤停,否则它不允许除颤。