Post Go back to editing

干货帖,做电机控制、驱动的小伙伴们必看!

电机在现代生活和工业以及其他各行各业中的应用忒么的重要,你懂滴,来自IEA(国际能源机构)的数据显示,电机功耗已占全球总能耗的45%。既然这么重要,我们需要认真学习哦!这里,版主搜罗了一些电机控制的精选方案、参考设计、技术文章和技术研讨会资料,肯定能帮助到你哦。

 

好东西,收了吧,不谢 ^_^

系统方案精选


电机控制解决方案—伺服控制

针对电机控制解决方案,ADI提供了门类齐全的产品组合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、iCouplerRegistered数字隔离器和电源管理器件;这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,伺服驱动系统的性能同用户最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度数控机床系统、运动控制系统或机器人系统,这些系统要求能够精确控制位置及电机的扭矩;ADI能够提供涵盖信号链中所有重要器件的完整解决方案。

 

系统设计考虑和主要挑战:
•  高精度电流、电压检测和位置检测
•  高压安全的隔离技术
•  矢量和无传感器控制
•  稳定的生命周期和可靠性
•  更高效、更灵活的算法
•  高性能的实时工业控制网络

 

系统框图和信号链


免费下载完整解决方案资料请点击:http://www.analog.com/zh/content/motor_control_solution_2012/fca.html

Parents
  • 中文技术文章


    1. 数字隔离器为工业电机驱动应用带来性能优势

    http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tech_articles/MS-2302_cn.pdf

    隔离不得给整体系统性能带来任何显著的时序不确定性或时序误差。标准光耦合器的传播延迟为微秒级,可能因器件而异,因温度和寿命而异。光耦合器技术在时序性能方面存在一些根本的不足,而现代数字隔离器采用完全不同的运算原则,其速率也更高。

     

    2. 数字隔离器的安全可靠性

    http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tech_articles/MS-2423_cn.pdf

    隔离器有四个主要考虑因素:

    绝缘材料

    隔离元件

    数据传输架构

    封装

    每个要素都存在不同的选择,最终组合决定隔离器的能力。本文将聚焦于绝缘材料,它是决定安全性高低的主要因素

     

     

    3. 交流电压电机驱动的数字隔离

    http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tutorials/MS-2488_cn.pdf

    隔离是交流电压电机驱动不可分割的一部分。电气隔离的方法有多种——主要采用光耦合器和数字隔离器。使用数字隔离器与传统的光耦合器相比具有数种优势——其中包括成本更低、元件数量更少、可靠性更强。本文以传统电机控制器设计为基础,对几种隔离方法进行比较,以突显数字隔离器的优势。

     

     

    4. 面向高效电机控制的无传感器矢量控制技术继续发展

    http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tutorials/MS-2549_cn.pdf

    面向电机和功率级动态特性的高级建模技术可以大幅提高电机控制效率,确保根据系统行为的实时变动实行精密控制。通过无传感器矢量控制技术,设计人员可以增强电机系统的性能,降低功耗,并且符合旨在提高能效的新法规要求。基于新一代数字信号处理技术的新型电机控制方案有望加速先进控制方案的运用。

     

    5. 基于模型的高级电机控制系统设计

    http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tech_articles/MS-2577_cn.pdf

     

     

    6. 智能集成:整合模拟元件和ARM微控制器内核,解决棘手的嵌入式系统问题

    http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tech_articles/MS-2634_cn.pdf

    鉴于在性能、成本、功耗、尺寸、新功能和效率等方面宏大的提升目标,未来嵌入式系统的设计面临着复杂的挑战。不过,一种有望解决这些复杂问题的设计选项已开始崭露头角——即模拟元件与ARMRegistered微控制器内核的智能集成。这种方案与传统模拟集成的区别在于,新方案具有超高的性能,还经过了多种优化,以解决具体的系统级问题

Reply
  • 中文技术文章


    1. 数字隔离器为工业电机驱动应用带来性能优势

    http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tech_articles/MS-2302_cn.pdf

    隔离不得给整体系统性能带来任何显著的时序不确定性或时序误差。标准光耦合器的传播延迟为微秒级,可能因器件而异,因温度和寿命而异。光耦合器技术在时序性能方面存在一些根本的不足,而现代数字隔离器采用完全不同的运算原则,其速率也更高。

     

    2. 数字隔离器的安全可靠性

    http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tech_articles/MS-2423_cn.pdf

    隔离器有四个主要考虑因素:

    绝缘材料

    隔离元件

    数据传输架构

    封装

    每个要素都存在不同的选择,最终组合决定隔离器的能力。本文将聚焦于绝缘材料,它是决定安全性高低的主要因素

     

     

    3. 交流电压电机驱动的数字隔离

    http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tutorials/MS-2488_cn.pdf

    隔离是交流电压电机驱动不可分割的一部分。电气隔离的方法有多种——主要采用光耦合器和数字隔离器。使用数字隔离器与传统的光耦合器相比具有数种优势——其中包括成本更低、元件数量更少、可靠性更强。本文以传统电机控制器设计为基础,对几种隔离方法进行比较,以突显数字隔离器的优势。

     

     

    4. 面向高效电机控制的无传感器矢量控制技术继续发展

    http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tutorials/MS-2549_cn.pdf

    面向电机和功率级动态特性的高级建模技术可以大幅提高电机控制效率,确保根据系统行为的实时变动实行精密控制。通过无传感器矢量控制技术,设计人员可以增强电机系统的性能,降低功耗,并且符合旨在提高能效的新法规要求。基于新一代数字信号处理技术的新型电机控制方案有望加速先进控制方案的运用。

     

    5. 基于模型的高级电机控制系统设计

    http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tech_articles/MS-2577_cn.pdf

     

     

    6. 智能集成:整合模拟元件和ARM微控制器内核,解决棘手的嵌入式系统问题

    http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tech_articles/MS-2634_cn.pdf

    鉴于在性能、成本、功耗、尺寸、新功能和效率等方面宏大的提升目标,未来嵌入式系统的设计面临着复杂的挑战。不过,一种有望解决这些复杂问题的设计选项已开始崭露头角——即模拟元件与ARMRegistered微控制器内核的智能集成。这种方案与传统模拟集成的区别在于,新方案具有超高的性能,还经过了多种优化,以解决具体的系统级问题

Children
No Data