本文引用自爱板网,原文链接:http://jingyan.eeboard.com/article/73561
ADI ADSP-CM408F开发板的功能非常多,今天就来看下板载的LED情况。
如上图所示,ADSP-CM408F开发板供搭载了8个LED,现在分别来介绍各个LED的功能。
LED1~LED4 GPIO LEDS
LED1~LED4这四个LED是GPIO LED,橙色LED,直接与处理器的GPIO口连接,高电平有效,与ADSP-CM408F微控制器对应的信号关系如下图
LED5 复位LED
LED5为复位LED,激活时显示红色,LED的复位电路如下图所示,是基于ADI ADM708SARZ的复位电路,ADM708SARZ是一个精密电源电压监控器,MR是其去抖手动复位输入,在下方的原理图中可以看到,复位按键SW2通过与门逻辑实现微控制器的手动复位
系统复位信号SYS_HWRST是低电平有效,其中,在实际复位中,除了微控制器,SW2控制的复位IC还包括Microchip的两个GPIO扩展IC(U40、U41),以太网PHY(U43)。
LED6 以太网速度LED
LED6是一个绿色的led,主要由Ti 以太网PHY DP83848来控制的,当ADSP-CM408F开发板连接上互联网,LED6点亮则表示以太网速率为100Mb/s,熄灭状态则表示速率为10Mb/s,如下图
Ti文档对LED_SPEED/AN1信号的描述如下
LED7 电源指示LED
LED是绿色LED,连接3.3V电压,当LED7点亮,则表明开发板系统电源正常供电。
LED8 系统错误LED
LED8为红色LED,连接微控制器SYS_FAULT引脚,当板卡系统发生错误是会拉低SYS_FAULT从而点亮LED8提示用户系统发生错误。