Post Go back to editing

ADI仿真器常见问题解决方法(转)

ADI仿真器如ADZS-HPUSB-ICE挂在ADSP的时候报错,发现TEST都没有问题可以正常通过,但是就是连不上。可能会如下几个原因:


1、目标板问题

ADI仿真器没有问题,只是因为目标板里已经有程序,而BMODE设置的不对,导致ICE挂不进去。解决的办法是通过硬件修改来BMODE。如果这样操作也仍然连不上,可以检查一下自己的JTAG设计是否非常规(具体请参考ADI官方文档JTAG仿真技术参考http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/EE-68_cn.pdf)。ADZS-HPUSB-ICE对JTAG设计的容忍度是很高的,但也不是无限制的。特别是用得时间比较长的ICE,会更差一些。所以还是建议JTAG设计尽量走线短,按照标准设计来,如果一定因为板子尺寸等其他原因必须要飞出来,把那个飞线用锡纸包一下,锡纸跟板上的地连起来,稍微做一个屏蔽,很有效。如果还是解决不了,ICE的JTAG线有问题了,需要维修。

 

当然,还有可能是板子焊接的问题,如果要查焊接的问题,通常可以先检查板子的内核和系统电压,时钟,复位,ARDY,NMI管脚的上下拉。

 

2、USB连接线问题

最近发现的比较有共性的ADI仿真器故障,适用于ADZS-HPUSB-ICE和迪码的HPUSB4.0、HPUSB5.0、HPUSB5.0Plus、HPUSB6.0Plus。如果在搭建好环境后,发现自己的仿真器在PC下不识别,在设备管理器里看不到下面的图:

 

更新驱动也没办法,但是在USB输入设备里出现了一个“Unknow Device”的提示,而且这个提示又显示说驱动已经装好了。遇到这种问题,大多数原因不在ICE,而是USB线。解决这个问题的办法就是换一根质量好的(带磁环)的USB线,或者迪码自主研发的3头Stable连接线缆,有2个U口接入PC端的,或者把你接在台式机前端U口换到机箱后面去。

 

3、驱动文件丢失

ADI DSP的仿真器驱动有可能会因为操作系统或者自身的Visual DSP和CCES软件原因,莫名的损坏,这个时候需要重新安装一下驱动,ADI原厂仿真器以及DM-HPUSB4.0、DM-HPUSB5.0、DM-HPUSB5.0Plus、DM-HPUSB6.0Plus仿真器,其驱动均不需要再安装额外的驱动文件,所有的驱动均在你已经装好Visual DSP++软件里了。

4. 固件升级

相信大家都会遇到,使用最新ADI开发环境的时候,先进行一下TEST测试,会提示升级固件。点击开始后会发现没有反应,TEST也不报错,这时千万不要断电和关闭软件,升级已经开始了大概需要30秒左右,等到TEST第一步报错时,说明升级完成重新给ICE上电,就可以正常使用了。

Parents
  • 针对ADI公司JTAG处理器和DSP,ADI公司的高性价比、基于通用串行总线(USB)的仿真器和高性能(HP)、基于USB的仿真器提供简单易用、便携式、非介入、有针对性的调试解决方案。 这些基于USB的仿真器功能齐全、功效强,包括可预定义断点的单步和全速执行,以及查看和/或修改寄存器和存储器内容。 USB和HP USB仿真器能够自动检测和支持多种I/O电压,使得用户可以利用主机PC上的全速USB 1.1或高速USB 2.0端口,与ADI公司的所有JTAG处理器和DSP通信。 可以轻松快捷地测试应用程序和数据,并在仿真器与VisualDSP++开发与调试环境(另售)之间进行传输。

    USB结构具有即插即用特性,因而主机操作系统可以自动检测和配置仿真器。 同样,无需开关机,便可将仿真器与主机相连或断开连接。 附送3米电缆用于连接仿真器和主机PC,以便轻松访问难以触及的目标。

    基于USB的高性能仿真器还支持后台遥测通道(BTC),这是一种用于在主机与目标应用程序之间交换数据的非介入式方法,不影响目标系统的实时特性。

    了解详情请点击:http://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/usb-emulatorbf.html#eb-overview

    特点:

    • 全速USB 1.1接口支持高达150 KB/S的下载速度(ADZS-USB-ICE),高速USB 2.0接口支持高达1.5 MB/s的下载速度(ADZS-HPUSB-ICE)
    • 后台遥测通道(BTC)支持以高达2.0 MB/S的速度实现非介入式数据交换(仅限ADZS-HPUSB-ICE)
    • 兼容并可耐受1.8 V、2.5 V和3.3 V电压
    • 支持所有ADI JTAG处理器和DSP
    • 耐受5 V电压,兼容3.3 V电压,支持5 V处理器和DSP
    • 支持多处理器
    • 14引脚JTAG连接器
    • 3米USB电缆用于连接难以触及的目标
    • CE认证

    包装内含

    • HPUSB-ICE 或 USB-ICE组装
    • 5V 电源
    • 3米USB A型转mini-B电缆
Reply
  • 针对ADI公司JTAG处理器和DSP,ADI公司的高性价比、基于通用串行总线(USB)的仿真器和高性能(HP)、基于USB的仿真器提供简单易用、便携式、非介入、有针对性的调试解决方案。 这些基于USB的仿真器功能齐全、功效强,包括可预定义断点的单步和全速执行,以及查看和/或修改寄存器和存储器内容。 USB和HP USB仿真器能够自动检测和支持多种I/O电压,使得用户可以利用主机PC上的全速USB 1.1或高速USB 2.0端口,与ADI公司的所有JTAG处理器和DSP通信。 可以轻松快捷地测试应用程序和数据,并在仿真器与VisualDSP++开发与调试环境(另售)之间进行传输。

    USB结构具有即插即用特性,因而主机操作系统可以自动检测和配置仿真器。 同样,无需开关机,便可将仿真器与主机相连或断开连接。 附送3米电缆用于连接仿真器和主机PC,以便轻松访问难以触及的目标。

    基于USB的高性能仿真器还支持后台遥测通道(BTC),这是一种用于在主机与目标应用程序之间交换数据的非介入式方法,不影响目标系统的实时特性。

    了解详情请点击:http://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/usb-emulatorbf.html#eb-overview

    特点:

    • 全速USB 1.1接口支持高达150 KB/S的下载速度(ADZS-USB-ICE),高速USB 2.0接口支持高达1.5 MB/s的下载速度(ADZS-HPUSB-ICE)
    • 后台遥测通道(BTC)支持以高达2.0 MB/S的速度实现非介入式数据交换(仅限ADZS-HPUSB-ICE)
    • 兼容并可耐受1.8 V、2.5 V和3.3 V电压
    • 支持所有ADI JTAG处理器和DSP
    • 耐受5 V电压,兼容3.3 V电压,支持5 V处理器和DSP
    • 支持多处理器
    • 14引脚JTAG连接器
    • 3米USB电缆用于连接难以触及的目标
    • CE认证

    包装内含

    • HPUSB-ICE 或 USB-ICE组装
    • 5V 电源
    • 3米USB A型转mini-B电缆
Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.