学习使用了两年多ADI公司的ADuC7xxxx系列芯片,跟大家分享一些我感觉有用的东西,希望能对初学者有所帮助。比如利用ADUC702X 系列单片机内部集成的PLA 实现边沿触发功能,可以配置为上升沿触发,下降沿触发或同时触发。
ADI公司的ADuC7xxxx系列芯片,内核也是ARM,学习使用了两年多,跟大家分享一些我感觉有用的东西,希望能对初学者有所帮助。
ADI 公司推出的产品分为ADuC7XXX 和ADuC8XX 两大类。其中ADuC7xxx 系列产品具有ARM7 32 bit 精简指令集计算机(RISC)MCU 内核,ADuC8XX系列产品具有符合工业标准的8052 MCU 内核。
ADuC7XXX 系列产品有ADuC7019,ADuC702X/ADuC703X/ADuC712X/ADuC706X,
它们均有各自的特点——
比如ADuC7060/ADuC7061均为完全集成的8 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC),16位/32位ARM7TDMI MCU和Flash/EE存储器。ADC包括一个5通道主ADC和一个最多8通道辅助ADC,可在单端或差分输入模式下工作。片上提供一个单通道缓冲电压输出DAC,通过编程可将DAC输出范围设置为两种电压范围之一。在很多的工业自动化和过程控制;智能精密检测系统中有用到。
再说几个初学者经常遇到的问题!
1、ADUC702X 系列单片机的四个外部中断都是高电平触发,怎么才能实现边沿触发呢?
一开始这个问题着实困扰了我一段时间,后来解决了。可以利用ADUC702X 系列单片机内部集成的PLA 实现边沿触发功能,可以配置为上升沿触发,下降沿触发或同时触发。但要注意,应该将相应的外部信号连接到任意一个PLA单元的输入引脚上,如果硬件上已经设计连接到了外部中断引脚上,就不能实现边沿触发功能了。
2、ADuC702X 系列单片机有两个UART 串口,上电后哪个UART 可以被用来下载程序?
P1.0(SIN)和P1.1(SOUT),P0.7(SIN)和P2.0 可以配置为2 个UART,但只能用P1.0和P1.1 来下载程序。芯片设计时就是这样,所以也只能这样用。如果既想用串口来通信,又想下载程序,只能把P1.0(SIN)和P1.1(SOUT)接出来使用。切记!
3、ADUC702X 系列单片机内部温度传感器的作用是什么?
ADUC702XX 系列产品内置温度传感器,它的主要功能是用来监测芯片本身工作时的温度,不能用来监测环境温度。在25℃时,传感器通常有一个典型值输出,可以先校准以保证精确度,传感器的输出与温度成反比,误差是±3℃
4、使用什么软件进行调试?
用Keil和IAR都行,个人感觉ADI公司提供的光盘中的软件有代码量限制,最好上网找一个破解版的使用。
5、使用什么仿真器进行调试?
这个问题就有些麻烦了,个人强烈建议最好用ADI公司提供的RDI也就是mIDAS-Link或IAR公司的JLINK,但是这两种仿真器都比较贵。
ADI的ADuC7xxx精密模拟微控制器采用ARM7TDM内核,集成12/16/24位ADC、12位DAC以及Flash、SRAM和一系列数字外设,可用于各种行业和应用中。ARM7TMDI内核是一个16/32位RISC机,提供高达41 MIPS峰值性能,并将所有存储器和寄存器视为单个线性阵列。我们的ADuC7xxx产品系列应用包括工业控制和自动化系统、智能传感器、基站、工业自动化和过程控制、病人监护以及工业与医疗设备。
欲了解该系列的所有产品以及相关资料请点击:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/microcontrollers/arm7-core-products.html