Post Go back to editing

如何利用CrossCore Embedded Studio导入和配置ADuCM302x

ADuCM302x系列超低功耗微控制器,旨在帮助物联网应用延长电池寿命、降低运营成本,而不牺牲安全性和可靠性。在有源模式下,ADuCM302x的功耗低于38uA/MHz,在待机模式下低于750nA,可以延长更换电池或充电的间隔时间,增进最终用户体验,降低维护成本。这种效率上的提升还可以减少所需电池的数量和大小,从而帮助设备制造商降低成本;另外还能实现新的应用,克服电池更换不可行的现实问题。

今天要为大家介绍的是“如何利用CrossCore Embedded Studio导入和配置ADuCM302x”,分享三个演示视频,让ADI的工程师手把手教大家get这项技能!

一、从包文件导入ADuCM302x示例

http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5681502725001.html

本视频展示了如何从上个视频中安装的包文件中导入示例

二、创建ADuCM302x的调试配置

http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5654523241001.html

本视频展示了如何创建对ADICUP3029板使用的调试会话

三、配置ADuCM302x的半主机模式

http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5654523240001.html

本视频展示了如何在CrossCore Embedded Studio中配置ADICUP3029板支持半主机模式

Parents
  • 关于ADuCM302x的产品性能:

    尽管市场上的替代方案往往通过牺牲重要功能来达到效率基准,但超低功耗微控制器ADuCM302x系列却拥有全面的可靠性和安全性功能。

    作为互联解决方案的大脑,ADuCM302x系列代表着ADI的重点发展方向,即为物联网提供系统级解决方案,并在更接近传感器的地方实现智能决策。这些产品与ADI广泛的兼容检测和无线通信技术组合互为补充,拥有齐全的软件和硬件开发工具支持,可以帮助集成商优化解决方案,满足其特有的应用需求。

    ADuCM3027和ADuCM3029是该系列中率先推出的两款产品,二者的唯一区别在于闪存容量(分别为128K和256k)。它们在性能上完胜其他通用型处理器,据独立工业联盟EEMBC(嵌入式微处理器基准联盟)测试结果,其ULP BenchTm认证得分高达245.5分。

    这两款32位ARMRegistered CortexRegistered-M3处理器在配置上非常简单,可以实现性能与功耗的适当平衡,同时还能提供至关重要的安全性和可靠性功能。通过硬件与软件保护机制的结合加快加密速度,具备读保护能力,可以防止器件内容被未经授权的用户读取。另外,在线写保护功能可以防止他人以未经授权的代码对器件重新编程。待机模式下的电压监测功能以及闪存校正功能有助于提高可靠性,因为这些功能可以避免出现可能导致误操作或系统崩溃的数据受损问题。

    查看产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板:

Reply
  • 关于ADuCM302x的产品性能:

    尽管市场上的替代方案往往通过牺牲重要功能来达到效率基准,但超低功耗微控制器ADuCM302x系列却拥有全面的可靠性和安全性功能。

    作为互联解决方案的大脑,ADuCM302x系列代表着ADI的重点发展方向,即为物联网提供系统级解决方案,并在更接近传感器的地方实现智能决策。这些产品与ADI广泛的兼容检测和无线通信技术组合互为补充,拥有齐全的软件和硬件开发工具支持,可以帮助集成商优化解决方案,满足其特有的应用需求。

    ADuCM3027和ADuCM3029是该系列中率先推出的两款产品,二者的唯一区别在于闪存容量(分别为128K和256k)。它们在性能上完胜其他通用型处理器,据独立工业联盟EEMBC(嵌入式微处理器基准联盟)测试结果,其ULP BenchTm认证得分高达245.5分。

    这两款32位ARMRegistered CortexRegistered-M3处理器在配置上非常简单,可以实现性能与功耗的适当平衡,同时还能提供至关重要的安全性和可靠性功能。通过硬件与软件保护机制的结合加快加密速度,具备读保护能力,可以防止器件内容被未经授权的用户读取。另外,在线写保护功能可以防止他人以未经授权的代码对器件重新编程。待机模式下的电压监测功能以及闪存校正功能有助于提高可靠性,因为这些功能可以避免出现可能导致误操作或系统崩溃的数据受损问题。

    查看产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板:

Children
No Data