CTool: Execute failed to CreateProcess解决方法

首先,说一下我的问题的解决方法:

    Project Option-->Post-build,看到*.exe的路径不对,更改为新的正确路径之后,编译通过,ldr文件下载到测试板上后也可以正常运行。

    可以说,这个问题困扰了我很久很久,问过很多人,也在网站上搜索了很久,也有一两个帖子问到同样的问题,但是都没有回复解决的方法。

    刚好最近没事,我又把这个问题拿出来,又把已经淡忘的多种方法一个一个试过去,还是无法解决,帖子还是那个帖子,依然没有回复。

    都到了这个时候,也无奈了,随便在ADI官网上点来点去,凑巧进入了官网论坛里(https://ez.analog.com),试着搜一下“CTool: Execute failed to CreateProcess”,发现一个都搜不到,只能一点一点的把内容一点点的删掉,当只剩下“CTool”时,突然出现很多结果,全是英文

    第一个帖子回复的,讲的是PCF文件的问题,'Project: Update Dependencies'的方法并没有解决我的问题

    第二个帖子同样是回复的,重复了下第一个帖子的回答,补充了几句“Another place to look are in the Pre/Post build options; does the project build make any additional calls through the use of these commands that are not valid?”,我就查看了下我的工程设置里“Pre/Post build options”,果然有一个路径不对,修改之后,编译OK。

    感谢

“the error can be caused by an incorrect path in many places in the project.”

    同样的问题可能有很多原因,确实是需要仔仔细细的排查的,对我来说也是凑巧。

    如果大家也遇到过同样的问题,建议发到网上,毕竟高手在民间嘛,当然,发到官网论坛里也许更有效果。