问题: [征文]关于ADUC814线性度的几点问题【问题解决】

为了更好的说明问题,下面摘取了21组采集电压对比

 

实际电压 被测电压 偏差
2985 2990 -5
2925 2931 -6
2836 2842 -6
2738 2731 7
2656 2664 -8
2506 2515 -9
2371 2381 -10
2237 2247 -10
2057 2067 -10
1922 1931 -9
1727 1732 -5
1472 1474 -2
1338 1339 -1
1278 1279 -1
1173 1173 0
1083 1083 0
1008 1008 0
963 963 0
888 888 0
783 783 0
573 573 0
364 364 0

测试环境:ADUC814开发板,上面的单位是MV,3V外部基准源,被测量程在0-2988MV左右

现象:明显可见的是,当电压在1.5V以内的时候,精度是可以接受的,(因为确确实实不影响我计算)但是当超过1.5V的时候,线性度开始明显漂移,计算开始不准。

我取了个巧,分段软件减去漂移的值,领导说不行,非得弄明白,要不校正一下,但确实无法校正

因为如上面的表格上看到的,这个线性度是一个中间凸起的这么个情况。

漂移范围值(判断是否在这个电压范围内,如果再这个电压范围内减去对应波动值,数据就正常了。)

输入端是用板载OP491运放做的电压跟随器输入。

附:直接拿杜邦线,把ADC0短接到AGND上,仍然会有0x02的数字量产生,不是0,换算一下,电压值为1.465mv

刚开始用的2.5V外部基准源,也是这样的。刚开始以为是自己芯片质量问题,故换成3V基准,可还是这样。

好吧,我怀疑是不是我板载电压跟随器不行?我去市场买了两个OP291,结果还是一样的。

设置ADCCON3寄存器我试过了,按照数据手册上给定的值进行OFFET校准,一共两种状态,一种是补偿校准,一种是增益校准,结果试过之后,一种是采集值过低,一种是采集值相对偏高。

以上问题折腾2周了,请ADI工程师哥哥们指条思考的方向。。。