各位斑竹你们好,我用aduc7026扩展了外部ARM,ARM型号CY62256LL-70SNC,现在正用keil3 V3.22和mIDAS-Link RDI 进行调试,请问我该怎么设置keil?以下这样设置对吗?知道的朋友一定要帮帮忙啊,谢谢了
为什么读出来的是地址呢?比方说扩展外部RAM时我用MS1,初始地址是0x20000000,然后进行读写并用串口调试软件显示,读出来的数竟然是地址!如图:
扩展的时候我是参照下面这个图做的:
各位斑竹你们好,我用aduc7026扩展了外部ARM,ARM型号CY62256LL-70SNC,现在正用keil3 V3.22和mIDAS-Link RDI 进行调试,请问我该怎么设置keil?以下这样设置对吗?知道的朋友一定要帮帮忙啊,谢谢了
为什么读出来的是地址呢?比方说扩展外部RAM时我用MS1,初始地址是0x20000000,然后进行读写并用串口调试软件显示,读出来的数竟然是地址!如图:
扩展的时候我是参照下面这个图做的:
关于ADuC7026 Memory扩展的问题请参考手册“EXTERNAL MEMORY INTERFACING”一节。
步骤:
1st,参考图70连接电路。Memory的规格需为64 k × 16或者128 k × 8。(您所用的CY62256LL-70SNC应为32k x 8)
2nd,XMCFG is set to 1 to enable external memory access.
3rd,根据硬件连接配置XMxCON寄存器:使能相应的地址段,配置位宽。
4th,配置XMxPAR寄存器。
5th,配置Keil:On-Chip的地址无需更改,更改的是External的地址。且您的地址似乎配置有误(0x10000)。(下图。)(图中的size 应填写相应的Size的大小。)
6th,我们暂时只想到这么多,Keil里应该不需要其它设置。
为什么你的keil有那么多的analog单片机的型号,我的根本就找不到ADUC7026
通常情况下,安装Keil后就会带有MCU的信息。
如果用户用的是Keil5,除了软件安装包还需要到Keil的官网下载ADI ARM7 core对应的芯片的安装包。
如果用户用的是Keil4,可以到ADI的ftp下载ADuCMxxxV1.3.exe文件,然后安装即可。安装后包含了ADI的ADuC相关芯片的参考例程和文档等。参照UG-457创建工程,设置target options 参数。FTP链接如下,
ftp://ftp.analog.com/pub/MicroConverter/ADuCMxxxV1.3/