各位ADI的工程师:
我在使用JLINK调试aduc7060时,系统可以正常仿真、下载、运行,
程序运行过程中把JLINK拔掉,程序也可以运行,说明程序已经下载到芯片内部;但是,系统上电却不能够正常复位,按复位键也不能复位;接上JLINK后(没有进行下载和仿真)上电可以正常复位,但是按复位键却不能够正常复位,按很多次偶然会有一次反应。请问ADUC7060的复位电路有特殊要求吗?我的复位电路和JTAG口电路图如下:
各位ADI的工程师:
我在使用JLINK调试aduc7060时,系统可以正常仿真、下载、运行,
程序运行过程中把JLINK拔掉,程序也可以运行,说明程序已经下载到芯片内部;但是,系统上电却不能够正常复位,按复位键也不能复位;接上JLINK后(没有进行下载和仿真)上电可以正常复位,但是按复位键却不能够正常复位,按很多次偶然会有一次反应。请问ADUC7060的复位电路有特殊要求吗?我的复位电路和JTAG口电路图如下:
您说不接JTAG就不能复位,而接JTAG能够进行复位,按理说JTAG的管脚跟复位管脚是没有什么互相联系的。如果按钮按下还不能复位的话,推荐您用示波器看一下RESET管脚上的电压,如果按下按钮不能有效的把电压拉底,是有可能复位不成功的,您也可以试试看不用上电复位的电路,而是去掉电容,直接使用一个1k或者3.3k的电阻来进行复位看看是否能够成功复位。
|