评估板中好象是keil v3的,但我现在用keil v5,从adi网站没找到software packs for keil v5, 在keil管网上也找不到。难道只能用keil v3吗?
评估板中好象是keil v3的,但我现在用keil v5,从adi网站没找到software packs for keil v5, 在keil管网上也找不到。难道只能用keil v3吗?
Keil V5向下兼容V3的project的吧?
那些包是否也可以直接使用? 是不是需要安装keil3, 然后把包拷贝出来吗?
你可以访问下面的FTP网址,下载相关的example code 和drivers。
ftp://ftp.analog.com/pub/MicroConverter/ADuCMxxxV1.3/
这里的是Keil4的版本,可以在Keil5上使用。直接打开project就可以了。
有找到这个aduc7061的keil器件包吗