Post Go back to editing

ADuC7060的ADC5为什么要偏置到0.1V以上?

1. 如果ADC使用单端模式,在寄存器ADC0CON中有这样的描述,“Note that single-ended channels are selected with respect to ADC5. Bias ADC5 to a minimum level of 0.1 V.”,这是为什么?

2. 如果ADC4输入0.01V直流,ADC5 = 0.2V,那对ADC4单端测试的结果是多少?

3. ADuC7060对几mV的小信号,进行单端测试,是否可能不准?我做过测试,两块ADuC7060同时用ADC4测试一个电压,都设置ADC5=0。当ADC4变化时,一块板测试结果从0.5mV变化到1mV,另一块板的测试结果从0.3mV到1.8mV,补充:两块板ADC的MMR配置完全相同。

Parents
  • 单端输入时,可以认为还是一个差分输入,ADC5作为了差分输入的另一端。0.1V的要求是内部电路的设计需要。如果不满足这个要求,可能会影响测量结果。

    在datasheet的specifications中,明确定义了主ADC和辅助ADC的absolute input voltage range, 无论什么时候ADC pin上的电压都需要满足这个要求。使用主ADC时,无论什么时候在ADC pin上的电压范围必须在0.1 和VDD-0.7V之间。辅助ADC在buffer enable的情况下,ADC pin上的电压是0.1到AVDD-0.1V,在buffer disable的情况下,ADC pin上的电压是AGND到AVDD之间。

Reply
  • 单端输入时,可以认为还是一个差分输入,ADC5作为了差分输入的另一端。0.1V的要求是内部电路的设计需要。如果不满足这个要求,可能会影响测量结果。

    在datasheet的specifications中,明确定义了主ADC和辅助ADC的absolute input voltage range, 无论什么时候ADC pin上的电压都需要满足这个要求。使用主ADC时,无论什么时候在ADC pin上的电压范围必须在0.1 和VDD-0.7V之间。辅助ADC在buffer enable的情况下,ADC pin上的电压是0.1到AVDD-0.1V,在buffer disable的情况下,ADC pin上的电压是AGND到AVDD之间。

Children
No Data