请问如果不使用开关,不使用复位芯片,如何设计ADUCM320的上电复位电路?我用传统的RC(10k&10uF)复位方法做不出来。
请问如果不使用开关,不使用复位芯片,如何设计ADUCM320的上电复位电路?我用传统的RC(10k&10uF)复位方法做不出来。
1.ADUCM320的RESET引脚不能外接电容,RESET引脚高电平正常工作,低电平复位。
2.如果您不想设计上电复位电路的话,将RESET引脚通过10K电阻接到DVDD即可。上电ADUCM320自动复位。
ADUCM320可以上电复位,您的问题可能是由于上电时间过缓造成的,建议您检查一下上电时间。
不是硬件问题。 我套用了官方例程模板,只把以下代码注释掉就可以上电复位了。
pADI_RESET->RSTKEY = 0x2009; //By Default Software and Watchdog resets don't reset the LV die and GPIOs
pADI_RESET->RSTKEY = 0x0426; //During debug it's useful that Software tools have the ability to reset them
pADI_RESET->RSTCFG = RSTCFG_GPIO_PLA_RETAIN_DIS;//So disable retain function during debug.
对于您的话“ 如果您不想设计上电复位电路的话,将RESET引脚通过10K电阻接到DVDD即可。上电ADUCM320自动复位。 ” 请解释下。
既然您说不想设计上电复位,为何又说上拉之后即可上电复位。 而复位时低有效的。请问如何实现的?
此引脚为什么不能通过常见的RC上电复位?
此引脚为什么不能通过常见的RC上电复位? ADUCM320是电平复位,如果加RC电路的话,会造成上升沿过缓无法复位。
最简单的方式建议您采用数据手册图15的复位电路来设计